This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSRM48HDK:FEE 编译问题

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/844709/ccs-tmdsrm48hdk-fee-compilation-issue

器件型号:TMDSRM48HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好、TI、

我对 FEE 示例的编译有问题、因为 CCS 抱怨它无法解决多个符号:

_TI_auto_init /source/sys_startup.obj
_TI_decompress_lzss
_TI_decompress_none
_TI_zero_init
退出

我已经按照 HALCOGEN 的要求、使用驱动程序的标准配置和所需 F021库(F021_API_CortexR4_LE_V3D16.lib)的集成过程执行了这些步骤、但仍会出现错误。  

我也尝试了使用不同 MCU 的编译编译、因为所需的库在 be / LE 格式上唯一不同。 但在这里、我得到了相同的误差

我使用的 CCS 版本:7.4.0.00015 与 TI ARM 编译器版本(TI 16.9.6 LTS)。

是否可以提供示例作为 zip 文件来消除此错误、因为某些设置可能错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 CCS 在链接期间的配置错误而导致的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享导致此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相应的库文件未正确包含在 CCS 的 ARM 连接器字段中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢