This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:模拟输入引脚的最大电压

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/844659/tm4c123gh6pz-maximum-voltage-for-analog-input-pins

器件型号:TM4C123GH6PZ

大家好、我是错还是模拟输入引脚的最大电压为5.5V? (根据数据表中的24.3) 此致、Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发生损坏前的最大输入电压为5.5V。 但是、任何高于 VDDA 的输入电压都将在模拟转换中读作满量程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 ADC 的输入电压似乎"不"限制在 VDDA -值得注意的是、当/当 MCU 断电时、此电压一定不能持续。   (诸如 "电流和持续时间限制"( 对于此类电压/信号)等预防措施已经被证明能够"增强 MCU 的生存能力"。)