This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:LwIP 堆栈更新(1.4.1)>(2.1.2)

Guru**** 2124380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/844364/ccs-tm4c1294ncpdt-lwip-stack-update-1-4-1-2-1-2

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

是否有人能够将 lwIP 堆栈更新到最新版本? 我目前使用的是版本1.4.1、但我需要最新版本(2.1.2)中的功能。

如果有人已经成功了,是否可以分享它是如何完成的?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未在 TI 完成此操作。 我不知道有任何用户已经完成了端口、但让我们看看其他用户是谁来响应的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与此同时、我正在尝试...


    已经取得了突破、如果结果是积极的、我将在帖子中分享结果!


    重要的是从以前尝试过这种方法的人那里得到更多的答案。