This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:未找到 DRV8301-RM48套件的 proj-lab12b 文件

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/844626/ccs-not-found-proj-lab12b-file-for-drv8301-rm48-kit

主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我不熟悉 CCS。 我必须从 DRV8301-RM48套件的 proj-lab12b 文件开始。 我实施了 Motorware。 但仅此文件缺失。 可以有人帮助我吗? 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要查找什么项目文件? RM48的 MotorWare 示例包括用于 FOC 控制环路的代码项目、以及用于 Instaspin_BLDC 的代码项目。