This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TI SPI 模式与摩托罗拉 SPI 模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/844339/tms570ls1227-ti-spi-mode-vs-motorola-spi-mode

器件型号:TMS570LS1227

您好!

我正在尝试有关两个器件之间的 SPI 通信的一些问题:TMS570LS1227和 IMX6处理器。 TMS570 配置为 SPI 从器件、IMX6 配置为主器件。

这两个器件都配置了时钟极性= 1和时钟相位= 1。 发生 SPI 通信、但接收到的位发生移位(第一个和最后一个有时 是错误的)。

在查看配置后、我们可能发现了问题:

TI 模式下、TMS570配置为时钟极性= 1且时钟相位= 1、而在 摩托罗拉模式下、IMX6处理器配置为时钟极性= 1且时钟相位= 1。

我了解到有一个翻译表、如下所示:

Motorola 模式0 (极性0相0)= TI 极性0相1

Motorola 模式1 (极性0阶段1)= TI 极性0阶段0

Motorola 模式2 (极性1相0)= TI 极性1相1

Motorola 模式 3 (极性1阶段1)= TI 极性1阶段0

请确认

1) 1) TMS570遵循 TI SPI 模式? 它是否具有 Motorola 模式?

2) 2) 我报告的转换表(Motorola 至 TI 模式)是否正确?

3) 3)为什么在 TMS570 TRM 或数据表中未强调有关 SPI 模式的主题? 这可能是一个容易出错的主题、因为有些 TI 器件遵循 Motorola 模式、有些则不遵循。

4) 4)属于同一组的两台设备(Motorola 或 TI)必须具有相同的配置(时钟速率、大小、时钟极性、时钟相位)才能进行通信?

5) 5)属于不同组的两台设备(Motorola 和 TI)必须与转换表中的配置相匹配才能进行通信

非常感谢您的宝贵支持、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TRM 第28.2.7节介绍了 TMS570LS1227的时钟模式。 按照计时模式的图示、以匹配连接其他器件所需的时钟模式。