This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PZ:GPIO 的内部原理图

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/843998/tm4c123ge6pz-internal-schematic-chart-of-gpio

器件型号:TM4C123GE6PZ
主题中讨论的其他器件:SN74LS244

您好!

此输入是否有任何类似的电路图?

示例:SN74LS244数据表中的图19和21

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是数据表中的内容:

    我们还提供 IBIS 模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/spmm891

    以下是有关 IBIS 模型的一些信息: http://www.ti.com/lit/an/snla046/snla046.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    最近 、'Charles'通知员工 、您 的'129系列器件具有'受限、输入电压可接受性!'    也许应该 重复 此通知 (此处和现在) -此海报(稍后)是否应该从 "更多 输入 耐受" (123)迁移到(129)!    (然后)必须处理此类"意外 的输入限制"。    他的问题的性质表明,"挑战(可能)很好. 在作品中...')