This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:TMS570LS1227预编程是否可用?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/843976/tms570ls1227-is-the-tms570ls1227-pre-programmed-available

器件型号:TMS570LS1227

您好!

是否提供了预编程的 TMS570LS1227? 有问题的器件是 TMS5701227BZWTQQ1。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会澄清问题? 使用客户应用程序进行预编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它实际上与使用客户应用程序预编程的 DSP 有关。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是,我们无法提供这项服务。 有多个脱机编程器支持 Hercules MCU、包括 TMS570LS12x。 例如,BP Microsystems () 和 Data I/O () 支持这样的编程器,这些编程器可用于在将部件焊接到 PCB 之前对客户的应用程序进行编程。

    此致、Sunil