This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L520:STC 自检- FAULT_INS = 0时不能进行正极测试、同时也不能出现超时问题

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578950/rm44l520-stc-self-check---positive-test-is-not-possible-with-fault_ins-0-and-also-timeout-issue

器件型号:RM44L520
主题中讨论的其他器件:SEGGERHALCOGEN

您好!

TRM 第8.4.10章的说明和寄存器内容似乎相互冲突。

说明:测试将始终失败:

如果签名比较逻辑正常运行、则 STC 运行将失败以进行签名缺失比较。

但是说明希望通过将第4位(FAULT_INS)设置为值0来提供无故障运行检查的选项。 但根据我的经验、尽管 FAULT_INS 位值、STC 自检将始终失败、这种行为是否应该发生? SafeTI-library 状态检查器 sl_SelfTest_Status_STC ()-fucntion 返回 true 并标记 ST_FAIL、即使 FAULT_INS=0至"ST_Result"、"CPU1Failure"和"CPU2Failure"变量、因此"TimeoutFailure"是 ST_PASS、因此不会发生。


第二个问题是自检期间 STCTPR 寄存器中的超时值。 当运行自检(STCSCSCR 位 selfcheck_key == 0xA)时、最大值0xFFFFFFFF 会在某个位置挂起 CPU、而如果"STC_run"作为 sl_SelfTest_STC ()函数的参数给出、则相同的值有效。 在自检/相位中、值0x1000挂起 CPU、至少值0x100和更小的值起作用...

这里是代码、其中启动测试的行为取决于所选的超时值

      stcSelfTestConfig.stcClockDiv      = 0;         /* STC 时钟分频器= 1 */
      stcSelfTestConfig.intervalCount   = 1;         /*仅一个时间间隔*/
      stcSelfTestConfig.restartInterval0   = true;      //从间隔0开始*/
      stcSelfTestConfig.timeoutCounter   = 0x100U;// 0x1000 ---不起作用,挂起 CPU;          //超时计数器*/
      _sl_HoldNClear_nError();

      SL_SelfTest_STC (STC_COMPARE_SELFCHECK,TRUE,&stcSelfTestConfig);

这里是实际工作的 STC 测试示例、其中 STC_MAX_TIMEOUT 为0xFFFFFFFF、这起作用
      stcSelfTestConfig.stcClockDiv      = 0;         /* STC 时钟分频器= 1 */
      stcSelfTestConfig.intervalCount   = 24;         /*仅一个时间间隔*/
      stcSelfTestConfig.restartInterval0   = true;      //从间隔0开始*/
      stcSelfTestConfig.timeoutCounter   = STC_MAX_TIMEOUT;          /*超时计数器*/

      sl_SelfTest_STC (STC_run、true、&stcSelfTestConfig);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarkko、

    我已将您的问题转交给我们的 SafeTI 库专家。 他们很快就会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarkko、

    1) 1)我不确定您的时钟设置、但 STC 时钟应最大为90MHz。在您的用例中、我看到 stcclockDiv = 0、这意味着 CPU 时钟= STC 时钟。 如果您已将 PLL 配置为大于90MHz、STC 的运行方式可能不正确。

    2) 2)我执行了一个简单测试、在该测试中我使 self_check_key = 0xA 且 fault_ins=0、测试在没有错误标志设置的情况下完成。 我尝试提供超时最大值、它没有挂起。

    请检查 STC 时钟设置、重新进行测试并告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您对时钟设置正确无误、但对其进行固定(使用 stcClockDiv!= 0)没有帮助。 我使用了与 SafeTI 示例相同的代码、但没有进一步思考...

    我以最大速度运行 CPU、因此 HCLK 为180MHz。 因此、使用 stcSelfTestConfig.stcClockDiv = 1应该足够了

    顺便说一下、TRM 没有提到任何限制、但现在当我从数据表中找到提示时、我发现:"自检的最大时钟速率为 HCLKmax/2。"

    如果将分频器设置为1、则此"固定"代码不起作用、有效分频器应为2

        /*确保 CPU 自检控制器能够实际检测到 CPU 内部的故障*/

      stcSelfTestConfig.stcClockDiv = 1;/* STC 时钟分频器= xxxx */

      stcSelfTestConfig.intervalCount = 1;/*仅一个时间间隔*/

      stcSelfTestConfig.restartInterval0 = true;//从间隔0开始*/

      stcSelfTestConfig.timeoutCounter = 0x1000U;  //超时计数器*///*超时0x100有效,但0x1000无效-挂起 CPU */

      vClearAndWait_nError();

       SL_SelfTest_STC (STC_COMPARE_SELFCHECK,TRUE,&stcSelfTestConfig);

    如果我将超时更改为0x100、那么它将再次起作用(.stcClockDiv 仍为1)

    stcSelfTestConfig.timeoutCounter = 0x100U;

    调试也很困难、如果不是几乎不可能的话、我正在使用 IAR 和 SEGGER J-link、并且没有找到一种方法来真正连接到目标、而不会重置目标。PC 始终指向0x0、我尝试过的情况总是丢失... 尝试从调试器下载表中仅启用"攻击运行目标"、然后尝试从"Project->Download and Debug"和"Project->Debug Without Download"两个选项... 还尝试了调试器下载表中的每种"勾选框"组合...

    顺便说一下、"挂起 CPU "是我说的错误术语、我在每个 STC 预期故障分支中都有 while (1)循环、因此 CPU "挂起"、因为 STC 测试结果不是预期的...

    我现在对它进行调试,以便在 STC 测试启动失败或导致它不符合预期的情况下,跳转至 fterSTC()函数,然后我将结果传输到 NO_INIT_variable,后者也可以承受 RAM PBIST (在 CPU RAM 中执行 PBIST 时,我将数据备份到外设 RAM) 它还可以在 main 之前耐受 c 标准变量初始化(由于 "no_init"关键字)。 然后在 main 中、我将结果打印到 UART、这样我就可以在没有调试器的情况下看到发生了什么...

    以下是自检中使用以下值时的结果。stcClockDiv = 1;和.timeoutCounter = 0x1000U;...

    1.调用 sl_SelfTest_STC ()==成功(代码不返回)

    2.如果((sl_stcREG->STCSCSCR & 0xFU)=STC_STCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCR_SELF CHECK_KEY)== STC 自检确实运行,则发生 CPU 复位并进入此分支

    3.sl_SelfTest_Status_STC ()返回 true =寄存器也表示它确实运行

    4.返回的状态.stResult = ST_FAIL 和.TimeOutFailure = ST_FAIL -->不正常,不应发生超时

    我有这种代码可以跟踪(在 fterSTC()中)启动期间发生的情况

    [代码]

      if (u32StcStartFlail== 2)

      {

        initSTFailCount |= 0x80000000;

      }

      if (u32StcStartFlail=1)

      {

        initSTFailCount |= 0x40000000;

      }

      if (u32SelfCheckFail == 2)

      {

        initSTFailCount |= 0x20000000;

      }

      if (u32SelfCheckFail = 1)

      {

        initSTFailCount |= 0x10000000;

      }

      if (u32SelfCheckFail == 3)

      {

        initSTFailCount |= 0x08000000;

      }

      if (u32SelfCheckFail == 4)

      {

        initSTFailCount |= 0x04000000;

      }

      if (failInfostc.stResult!= ST_PASS)

      {

        initSTFailCount |= 0x00100000;

      }

      if (failInfostc.CPU1Failure!= ST_Pass)

      {

        initSTFailCount |= 0x00200000;

      }

      if (failInfostc.CPU2Failure!= ST_Pass)

      {

        initSTFailCount |= 0x00400000;

      }

      if (failInfostc.TimeOutFailure!= ST_Pass)

      {

        initSTFailCount |= 0x00800000;

      }
    [/代码]

    结果为0x10900001
    其中 lsb 1是错误计数(引导序列中的每次失败都会递增此变量)

    因此我们有 u32SelfCheckFail == 1和 failInfostc.stResult != ST_PASS 和 failInfostc.TimeOutFailure != ST_PASS

    这里是该部分的代码,它显示了它是 failInfostc.TimeOutFailure != ST_Pass,它会导致跳转到 vAfterSTC(),因此值0x1000U 是 STC 模块中的超时触发超时故障,其中值0x100或1不是。 这听起来很疯狂、因为值越大、超时应该越大...
    [代码]
    void vCpuResetCheckerforSTC( void )

       u32SelfCheckFail = 0;
       //检查是否运行自检
       if ((sl_stcREG->STCSCSCR & 0xFU)== STC_STCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCR_SELF CHECK_KEY)
       {
           //检查是否启用了故障插入位---如果未启用位,测试也会失败
           //sl_SelfTest_Result eExpected=((sl_stcREG->STCSCSCR & STC_STCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSC_FAULT_INS/*bit_n( 4U )*/)? ST_FAIL:ST_PASS);
           SL_SelfTest_Result eExpected = ST_FAIL;
           //清除自检模式
           sl_stcREG->STCSCSCR = 0x05U;
           //检查测试状态
           if (sl_SelfTest_Status_STC (&failInfostc))
           {
               u32 SelfCheckFail = 1;
               /*清除 STC 全局完成状态标志-状态函数不执行此操作*/
               sl_stcREG->STCGSTAT = STC_STCGSTAT_TEST_DONE;

               if ( failInfostc.stResult == eExpected )
               {
                   if (failInfostc.TimeOutFailure!= ST_FAIL)
                   {
                       //故障插入:CPU1和 CPU2应该在 CPU 和 NORMAL 同时通过时都失败
                       if ((failInfostc.CPU1Failure == eExpected)&&(failInfostc.CPU2Failure == eExpected))
                       {
                           esmREG->SR1[0U]= bit_n (27U);//0x08000000U;//清除 ESM 组1通道27状态标志

                           initSTPassCount++;
                           /*启动 CPU 自检*/
                           vStartSTC( STC_run );
                       }
                   }
               }
           }
           其他
           {
               u32 SelfCheckFail = 2;
           }

           initSTFailCount++;

           fterSTC();//调试

           while (1){}// TODO:可以安全地继续或仅终止、如果继续必须设置错误
       }
    [/代码]

    SafeTI 示例代码还具有从160MHz 到220MHz 的 PLL 以及 HCLK 和 GCLK

    #define HCLK_FREQ  160.000F

    #define HCLK_FREQ  180.000F

    #define HCLK_FREQ  220.000F

    它在每个位置使用完全相同的线

    stcSelfTestConfig.stcClockDiv = 0;/* STC 时钟分频器= 1 */

    那么、SafeTI 示例中存在一个错误?

    SL_SelfTest_STC ()中的这一检查也是错误的、根据数据表、STCCLK 必须始终为 HCLK/2、因此不能接受值0、但这仅检查上限...

      if (config->stcClockDiv>STC_MAX_Cock_DIV){

        SL_Log_Error (FUNC_ID_ST_STC、ERR_TYPE_Param、0U);

        RetVal = false;

        retval;

      }

    除非 TRM 中的这条语句表示在某些情况下、HCLK 可能不遵循 GCLK 或其他内容...

    •使用 CDDISx 寄存器 GCLKOFF 位0与 HCLK 分别被禁用

    2) 2)很高兴听到它在我们的桌子上工作、因此应该可以进行积极的测试、 但我想、至少只要我在案例1中遇到了超时问题、我不会对结果产生负面影响、因此案例1应该先解决、之后这很可能也会起作用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是更新

    因此、它的工作方式是使分频器大于2、超时相对较小
    stcSelfTestConfig.stcClockDiv= 7;/* STC 时钟分频器= xxxx */
    stcSelfTestConfig.intervalCount= 1;/*仅一个时间间隔*/
    stcSelfTestConfig.restartInterval0= true;//从间隔0开始*/
    stcSelfTestConfig.timeoutCounter= 0x1000U;/*超时计数器*/*超时0x100起作用,但0x1000不起作用-挂起 CPU */

    现在、我的调试跟踪器显示为14680064dec = 0x00E00000、这意味着未激活任何群集、而 failInfostc 显示除超时之外的所有其他群集失败...

    但是、如果我现在将超时增加到0xFFFFFFU、它将不再工作、并且行为与以前一样、调试跟踪显示的277872641解码= 0x10900001与以前相同...

    因此.stcClockDiv 在系统中不会产生某些影响、但不会修复根本原因-我假设自检强制故障应使内核发生故障、而不会生成超时、如果超时足够小、则会发生内核故障...


    我认为必须检查.TimeOutFailure、以确保由于 CPU1和 CPU2故障而不是由于超时故障而导致的测试故障、如果最远的故障到此超时故障、则它不能提供任何证据证明 STC 确实能够检查 CPU (如果(stcREG->STCGSTAT & 0x3U)!= 0x3U)...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了再次纠正自己、我还发现了行为原因2

    1)
    我在上一篇文章中说过这是成功运行的结果(分频器7和超时0x1000:

    "现在、我的调试跟踪器显示为14680064dec =0x00E00000、这意味着未激活任何群集、而 failInfostc 显示除超时之外的所有其他群集失败。。。"

    我在上面的句子中有错误,解释了这种“E”背后的历史。 成功运行时、CPU 逻辑将 STCGSTAT 故障位设置为0、但 SafeTI-function 还会检查 STCFSTAT 寄存器、并且每个位始终处于活动状态、因此在成功测试中(这现在是实际的 STC 测试而不是自检)、您只能检查"if (failInfostc.stResult = ST_Pass)"。 由于我始终打印最新的结构内容、我们将看到0xE、表示只有.stResult 为 ST_Pass

    我有这种代码来检查实际的 STC 测试结果、并且有与 STCFSTAT 内容相关的评论

    [代码]
       否则 if ((sl_stcREG->STCGSTAT 和 STC_STCGSTAT_TEST_DONE)!= 0U)
       {
           if (sl_SelfTest_Status_STC (&failInfostc))
           {
               /*清除 STC 全局完成状态标志-状态函数不执行此操作*/
               sl_stcREG->STCGSTAT = STC_STCGSTAT_TEST_DONE;

               //希望在成功时设置 sl_stcREG->STCFSTAT 中的所有故障位,因此只选中"stResult"
               if (failInfostc.stResult = ST_Pass)
               {
                   initSTPassCount++;
                   /*在 CPU STC 完成后继续启动序列*/
                   fterSTC();
               }
           initSTFailCount++;

           u32 SelfCheckFail = 3;
           用于 调试的后 STC();//

           while (1){}// TODO:可以安全地继续或仅终止、如果继续必须设置错误

    [/代码]


    您是否知道为什么 STCFSTAT 会在 STCGSTAT 不显示故障的情况下将位置为有效?

    2)、STCGSTAT 内容正常的原因也是正测试失败的原因、如之前自检阶段的帖子所示。I 也检查 SafeTI 返回的 CPUxFailure、而当前在实际 STC 测试中、我不检查它...

    现在、我在负一个测试后添加了正极自检、并添加了多个陷阱(u32SelfCheckFail = 5和 u32SelfCheckFail = 6)、并手动执行与 SafeTI 提供的相同的正测试启动例程(只是不要设置 FAULT_INS 位)

    [代码]
       if ((sl_stcREG->STCSCSCR & 0xFU)== STC_STCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCR_SELF CHECK_KEY)
       {
           //检查是否启用了故障插入位---如果未启用位,测试也会失败
           sl_SelfTest_Result eExpected =((sl_stcREG->STCSCSCR & STC_STCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCR_FAULT_INS/*bit_n( 4U )*/)? ST_FAIL:ST_PASS);
           //sl_SelfTest_Result eExpected = ST_FAIL;
           //清除自检模式
           sl_stcREG->STCSCSCR = 0x05U;
           //检查测试状态
           if (sl_SelfTest_Status_STC (&failInfostc))
           {
               u32 SelfCheckFail = 1;
               /*清除 STC 全局完成状态标志-状态函数不执行此操作*/
               sl_stcREG->STCGSTAT = STC_STCGSTAT_TEST_DONE;

               if ( failInfostc.stResult == eExpected )
               {
                   if (eExpected == ST_FAIL)
                   {
                       if (failInfostc.TimeOutFailure!= ST_FAIL)
                       {
                           //故障插入:CPU1和 CPU2应该在 CPU 和 NORMAL 同时通过时都失败
                           if ((failInfostc.CPU1Failure == eExpected)&&(failInfostc.CPU2Failure == eExpected))
                           {
                               esmREG->SR1[0U]= bit_n (27U);//0x08000000U;//清除 ESM 组1通道27状态标志

                               stcSelfTestConfig.stcClockDiv      = 1;         /* STC 时钟分频器= xxxx */
                              stcSelfTestConfig.intervalCount   = 1;         /*仅一个时间间隔*/
                              stcSelfTestConfig.restartInterval0   = true;      //从间隔0开始*/
                              stcSelfTestConfig.timeoutCounter   = 0x1000U;      //超时计数器*///*超时0x100有效,但0x1000无效-挂起 CPU */

                              寄存器 SL_STC_Config* config =&stcSelfTestConfig;

                               #include "sl_reg_system.h"
                               SL_systemREG2->STCCLKDIV =((uint32)(config->stcClockDiv &(uint32) 0x07u)<< 24U);

                               uint32 tempVal = 0U;
                               tempVal |=((uint32) config->intervalCount << STC_STCGCR0_INTCOUNT_START);
                               tempVal |= STC_STCGCR0_RS_CNT;
                               sl_stcREG->STCGCR0 = tempVal;

                               sl_stcREG->STCSCSCR =(uint32)(STC_STCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCR_SELF CHECK_KEY);

                                   /*设置超时值*/
                               sl_stcREG->STCTPR = CONFIG->timeoutCounter;

                               /*启用 STC 运行*/
                               SL_stcREG->STCGCR1 = STC_STCGCR1_STC_ENA;

                               对于(tempVal = 0U;tempVal < 32U;tempV++){}

                               /*启动 STC 执行*/
                               _sl_Kickoff_STC_execution();

                               u32 SelfCheckFail = 5;
                           }
                       }
                   }
                   其他
                   {
                       initSTPassCount++;
                       /*启动 CPU 自检*/
                       vStartSTC( STC_run );
                   }
               }
               其他
               {
                   if ( eExpected == ST_Pass)
                   {
                       u32 SelfCheckFail = 6;
                   }
               }
           }
           其他
           {
               u32 SelfCheckFail = 2;
           }

           initSTFailCount++;

           fterSTC();//调试

           while (1){}// TODO:可以安全地继续或仅终止、如果继续必须设置错误
       }
    [/代码]

    结果是相同的、这表示在引导期间没有发生实际错误、因为变量的 LSB 部分为0
    14680064解码= 0x00E00000

    但是、如果我现在将分频器增加到7 (实数为8)、同时将超时保持为0x1000、并且错误陷阱显示24117249 = 0x0170001、这意味着 u32SelfCheckFail = 6、这意味 着此行失败
    if ( failInfostc.stResult == eExpected )
    eExpected 为 ST_PASS (因此我们正在进行积极的自检...

    除了超时、STC 时钟速度如何影响内核测试之外、所有其他故障位都处于活动状态、如果不会产生超时错误、那么错误 ...

    我添加了类似这样的新故障陷阱代码
       if (u32SelfCheckFail == 5)
       {
           initSTFailCount |= 0x02000000;
       }
       if (u32SelfCheckFail == 6)
       {
           initSTFailCount |= 0x01000000;
       }


    如果我现在将超时提高到0x10000、同时将分频器保持为7 (8)、则测试将再次通过、并且陷阱显示相同的14680064 = 0x00E00000、表示除.stResult 以外的其他字段出现故障、就像在每个成功的情况下...

    在这种情况下、即使 STCGSTAT 未显示故障也会设置 STCFSTAT、这对于我来说是一个错误、无论是在 CPU 中还是在 SafeTI... 如果 STCFSTAT 中的该位设置是预期功能、则 SafeTI 不应在成功时检查它们、而应手动将结构值设置为 ST_PASS。。。。

    TRM 没有说太多、只是当 ENA 被置位时、STCFSTAT 应该复位为0、这表明 成功的测试真的会将这些故障位提升为激活状态...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jarkko、

    我忘了告诉一个发现、我几天前做过。 STCFSTAT CPU1和 CPU2故障状态位清零功能被交换。 也就是说、当您写入1以清除 CPU1失败状态位时、它会清除 CPU2失败状态位。 因此、必须重新访问/解决 SL_SelfTest_Status_STC ()、它会清除 CPU1或 CPU2故障逻辑。

    我已将此问题提交给应用团队和设计团队以确认我的发现。 如果已确认、将更新勘误表。

    权变措施可以是同时清除 CPU1和 CPU2故障状态、或交换这些位以进行写清零。


    附加一个简单代码(针对 RM46x 系列使用 HALCoGen)来测试这个。 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/312/3884.sys_5F00_startup.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果该错误为 true、则我的器件(当前使用 RM44系列 L520PGE)上不存在(在该特定形式下)... 因为我在故障插入情况下检查 SafeTI 为两个内核返回 ST_Fails、并且该检查已通过、并且 SafeTI 逐个清除这些位。


    顺便说一下、为什么您希望使用"halcogen"生成的代码进行操作、并且在这些论坛中、建议使用 SafeTI 代码、而不是 HalCoGen 代码、以便更轻松地进行调试? 现在、我已经相当成功地从引导中删除了几乎所有与 selftest.c 相关的内容、并且如果 SafeTI-functions 具有 sulport、那么这确实是一种耗时的做法吗?


    我认为、如果 TRM 正确、没有必要手动清除 STCFSTAT、因为新的测试开始(STC_ENA)应该会将其清除、所以为什么还要手动隐藏该信息...
    - SafeTI 不应执行此清除操作、这也会修复可能的错误、当然、如果 STC_ENA 不像描述的那样工作、则需要其他一些改进程序


    我的问题目前主要是超时值
    -如果超时值相当大0x1000或更大、但在像0x100或更小的超时值时、为什么自检故障插入测试不起作用-这对我没有任何意义...
    -如果超时不够大、为什么不插入故障的自检失败、那么这会直接运行1个周期、数据表显示1个周期需要1365 STCCLK、即0x555 (这也意味着 STC 分频器不重要、因为周期是 STCCLK)。 STCTPR 的 TRM 部分表示超时是 VBUS 周期、而这个 VBUS 项不在 TRM 中打开是否是 VCLK、但有 VCLK1、VCLK2和 VCLK4、VBUS 通常只是 HCLK 或 GCLK/2、因此 CPU 速度/2?

    因此、如果 VBUS = HLKC/2且 STCCLK 分频器作为参数(1)给出、即1:2、当 VBUS = STCCLK 时、0x556作为超时应该足够-但这不是正的、自检失败(但现在超时:)、 对于0x1000,它可以工作,它也可以与0xAAF 一起工作,即0x555*2+5.... 那么、VBUS 实际上= HCLK 吗? 0xAA9也可以工作、0xA00、这两个值都小于0x555 * 2...

    STCCLKDIV 的 TRM 部件是否真的正确? 值0 = 0分频器、值1 = 1:1分频器、值7 = 1:7分频器?
    "26-24 CLKDIV 0逻辑 BIST 期间 CPU 时钟的时钟分频器/预分频器"
    -在这种情况下,值0和值1都是非法的
    TRM 8.5.1中的 Bute 示例。 表示 STCCLKDIV 是常规分频器寄存器、其中值0表示1:1分频器
    "STCCLKDIV[26:24]= 1"


    我注释掉了 SafeTI 的所有 STCFSTAT 插孔、与 TimeOutValue 相关的问题仍然显示相同、例如、如果值为0x556、则正自检(无 FAULT_INS)会显示 ST_FAIL 至除超时之外的其他每一个、但如果值在0xAA0范围内、则会通过...


    因此、当 STCCLKDIV:CLKDIV = 1时
    -如果超时低于0x100、自检负极有效、如果超过0x1000 (尚未测试二者之间的范围)、则失败。 如果发生故障,此标志将会显示超时故障,而不是核心故障:)(禁用 SafeTI STCFSTAT ACK 不会改变行为)。
    -如果超时0xAA0但不起作用是0x556 (之间尚未测试范围)、则自检正极有效。 如果出现故障标志,则内核故障不会超时:)(禁用 SafeTI STCFSTAT ACK 不会改变行为)
    -如果超时、实际 STC 工作/通过0xFFFFFFFF (未测试其他值)

    因此、如果值"不正确"、超时会起作用奇怪(值应该可以、例如 FAULT_INS 不关心值是0x100还是0x1000、SafeTI 示例使用"出于某种原因"值1而不是0xFFFFFFFF、默认情况下、该值在实际 STC 测试中提供) 从 STCFSTAT 接收到的反馈是怪异的...


    如果您的错误正确、它只能涉及某些器件、但我很确定我的器件中 CPU 中存在其他问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarkko、

    -我提到的错误不适用于 RM44和 TMS570LS07x/09x 系列器件。

    -要评论您的 STCFSTAT CLEAR、从 TI 的角度来看、我们无法预测客户希望如何清除 STC_ENA、但 在实际故障的情况下、客户可能会希望处理。 那么、这由用户决定。

    您所面临的问题。  以下是使用 RM44器件上的 STC 自检执行的测试 I。

    超时 (测试周期) FAULT_INS self_check_key GSTATUS FStatus 时间间隔 测试状态 注释
    最大 1 0xA 3. 3. 1 测试成功
    0x1000 1 0xA 3. 3. 1 测试成功
    最大 0 0xA 1 0 1 测试成功
    14:00 0 0xA 1 0 1 测试成功 根据数据表中的 CPU 自检覆盖范围表、对于间隔1、62.13%的覆盖范围、大约需要1365个周期、Hence I 配置了值1400以实现超时。
    1300 0 0xA 3. 4. 1 测试成功 生成超时错误


    我推测输出 FAULT_INS 的自检(0xA)等于 STC 运行(0x5)、因此它按照数据表中提到的表运行1个间隔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的测试...

    我想我现在弄清楚了主要问题是什么...

    在 SafeTI 中、.stResult 极性与其他极性不同。 对于 stResult ST_PASS ==自检无错误、对于该位的其他 ST_PASS ==错误。 我多次读取源代码、但可以发现、在实施原因检查时、可能是因为 ST_PASS 名称(PASS)非常强烈、表明它"当然"意味着正常而不是失败...

    此外、启用故障插入的自检将执行常规自检、因此、如果您像在 SafeTI 示例中一样将超时设置为1、则不会实际测试内核->测试失败超时、示例代码不会像我那样检查错误原因...

    因此、在我为除.stResults 之外的其他器件修复了检查极性后、它看起来能够正常运行。


    那么、这里是一个校正函数、用于测试从 CPU 内核中发现的故障(需要适当的超时、以便不会发生超时)、同样的检查还可以检查 FAULT_INS = 0时是否未发现故障...

    if ((sl_stcREG->STCSCSCR & 0xFU)== STC_STCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCR_SELF CHECK_KEY)

    //检查是否启用了故障插入位
    sl_SelfTest_Result eExpected =((sl_stcREG->STCSCSCR & STC_STCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCSCR_FAULT_INS/*bit_n( 4U )*/)? ST_FAIL:ST_PASS);

    //清除自检模式
    sl_stcREG->STCSCSCR = 0x05U;
    //检查测试状态
    if (sl_SelfTest_Status_STC (&failInfostc))

    if (eExpected == ST_FAIL)

    failInfostc_selftest_FAULT = failInfostc;

    /*清除 STC 全局完成状态标志-状态函数不执行此操作*/
    sl_stcREG->STCGSTAT = STC_STCGSTAT_TEST_DONE;

    if ( failInfostc.stResult == eExpected )

    if (failInfostc.TimeOutFailure == ST_FAIL)//无超时

    //故障插入:CPU1和 CPU2应该在 CPU 和 NORMAL 同时通过时都失败
    if ((failInfostc.CPU1Failure!= eExpected)&&(failInfostc.CPU2Failure!= eExpected))// ST_PASS == test failed

    // STC 自检正常...



    我还问过 VBUS、这是否意味着分频器0 (1:1)可以使用、至少它看起来工作正常、示例也可以使用该分频器、或者它只能幸运地工作、SafeTI 接口应该在给定.stcClockDiv!= 0的情况下检查它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、我刚刚意识到我在11月提交了一个文档增强请求:SDOCM00122802

    详细说明:
    "这个结构中三个详细故障字段的含义对我来说是不直观的、请改进文档以使其更清晰。
    以下是所有四个字段含义的简短说明:
    在 STC 通过案例(stResult=ST_Pass)中、CPU1Failure、CPU2Failure 和 TimeOutFailure 应全部为 ST_FAIL。
    在 STC 故障情况下(stResult=ST_FAIL)、一个或多个 CPU1Failure、CPU2Failure、TimeOutFailure 将指示 ST_PASS、以指示该故障原因。"

    因此、在下一个版本中应注意这一点。

    此致、
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、

    我们切换至 RM48 CPU、而我的 STC 停止工作、立即记住了这一点、并在 SafeTI CPU1错误原因行上添加了注释

    #if defined (_TMS570LS31x_)|| defined (_TMS570LS12x_)|| defined (_RM48x_)|| defined (_RM46x_)|| defined (_RM42x_)|| defined (_TMS570LS04x_)
    /*SAFETYMCUSW 134 S MR:12.2 备注_5*/
    if (STC_STCFSTAT_CPU1_FAIL =(STC_STCFSTAT_CPU1_FAIL 和 SL_STcREG->STCFSTAT)){
    //sl_stcREG->STCFSTAT = STC_STCFSTAT_CPU1_FAIL;
    failInfostc->CPU1Failure = ST_PASS;

    #endif

    之后、STC 开始工作(在我的应用中检查了 HalCoGen 返回的所有结构字段的负、正和实际自检)。

    您能否验证您的错误确认器也是 RM48、而不仅仅是 RM46? RM48的勘误表未提及它
    www.ti.com/.../spnz223b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarkko、

    在 STC CPU 失败状态下、我在 RM48、RM46、RM42和 RM41的旧版本上尝试的操作都显示相同的行为。 (TMS570LS31x、21x、1x、04x、03x 的较早版本、 02x 也应该有此问题)。

    RM44不存在此问题、它是 Hercules 系列中发布的最新器件。 (TMS570LS09x、07x 不应出现此问题)。  

    的行为应相同  


    我已将此问题提交给应用团队、他们负责在对方确认后更新勘误表。

    上述器件的最新版本中的 STC 硬件 IP 版本相同、因此我预计最新版本的器件中不会出现此问题。