This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 雷达应用中的 Hercules MCU

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580733/hercules-mcu-in-radar-applications

Hercules 安全认证 MCU 是否可用于雷达等高噪声环境?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tapajit、

    简单地说、我不知道具体情况、因为它取决于器件的使用方式以及通过滤波保护器件免受噪声影响的工作量等。 当然、Hercules 有很多特性、例如干扰抑制、ECC、和奇偶校验保护来提供帮助、但是实际上、我们需要更多有关噪声及其特性的具体信息。 此外、有关它如何影响电源和信号的任何信息也将证明是有用的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为可以在这种类型的应用中使用它。!!

    www.youtube.com/watch

    此致

    Martin Valencia Alejo