This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:使用 CAN 软件

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584231/tm4c129encpdt-working-on-can-software

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123GEK-TM4C129EXL

您好!

我想获得有关在 TM4C129encpdt (EK-tm4c129 launchpad)上运行 CAN 软件的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、您需要在 TM4C1294上的一个或两个 CAN 模块中添加 CAN 收发器、因为 EK-TM4C1294XL Launchpad 上没有 CAN 收发器。 网络上至少需要两个 CAN 设备。 TivaWare 中提供了一些简单的 CAN 示例。 下载后、CAN 示例将位于目录 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\peripheral\can 中。

    DK-TM4C123G  设计套件使用功能较少的 CPU、但已经在板上安装了 CAN 收发器。 TivaWare 中有特定于此电路板的示例、位于:C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\can

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想为 EK-tm4c129exl 实施 CAN 软件。 我尝试使用该示例、但它不起作用。 每次我调试代码时、它都会转到 exit.c、并从中断使能函数终止程序。