This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:对 BOOTCFG 进行编程

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582372/tm4c129encpdt-programmig-the-bootcfg

器件型号:TM4C129ENCPDT

在哪里可以找到执行 BOOTCFG.EN = 0编程的"小"源?

我的意思不是解释(数据表)、而是实际的 C 代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     有关详细信息、请参阅 数据表中的第8.2.3.10节"使用 FMA、FMD 和 FMC 寄存器进行闪存编程"。 您还可以使用一些示例代码来查看此帖子。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、提交 BOOTCFG 的方法是否与提交 USER_REG0/USER_REG1相同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、理解是正确的。 一旦提交、即使在 POR 之后、新值也会变为永久性值。