This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS570LS0332:TMS570LS0332闪存写入/读取操作

Guru**** 2321870 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0332, HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580553/starterware-tms570ls0332-tms570ls0332-flash-write-read-operation

器件型号:TMS570LS0332
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Starterware

您好:

   我想将 TMS570LS0332闪存用于 EEPROM 函数,、我已经下载了 spnu501h.pdf 和 spna148.pdf、但我仍然不太清楚。

 您能给我一个使用 EEPROM 的示例代码?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    您是否了解了 Halcogen 随附的示例? 如果您安装到默认路径:C:\ti\Hercules \HALCoGen\v04.06.00\examples\TMS570LS04x_03x_02x\example_TI_fee_Write_Read.c、则它位于该目录路径
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Feng、

    示例代码是否足够好、可以让您继续? 您能否验证答案以便我们可以关闭该主题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好,谢谢!