This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2134:发送和 HET

Guru**** 2445370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579168/tms570ls2134-sent-and-het

器件型号:TMS570LS2134

是否 可以使用某些 HET 通道支持发送协议?  是否提供发送的示例代码和应用手册?  
 
2. 您能否共享有关 HET 子系统功能的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、

    我向我们的前团队成员之一提出了一个问题、该成员是被派遣的倡导者。 我知道他讨论了一些使用 NHET 的想法、但我不知道他把它留在了哪里。 当我收到他的回复时、我会提供更多详细信息。

    您的第二个问题非常广泛、很难回答。 NHET 是一个运行在微代码之外的可编程定时器微机器。 它的用途和功能当然有一些技术限制、例如分辨率、带宽和内存大小、但变化的用途有限、只是指令集的想象力和创造性使用。 它可被用于生成 PWM、信号波、可变占空比 PWM、输入捕捉、输出比较等 可将通道组合在一起以提高分辨率、从而提供高分辨率通道。 有一些使用 NHET 的 I2C、SPI 和 UART 示例应用。 NHET 有自己的'DA'来将信息传输到 NHET 存储器和从 NHET 存储器中传输出去。

    我们有一个独立的 IDE 和 NHET 汇编器、可用于开发 NHET 程序并在波形发生器上查看仿真输出。

    有几个应用手册专门为 HET 入门而设计、但也可以简要介绍其工作原理。 应用手册位于以下链接: www.ti.com/.../spraba0

    在 prodcut 页面上的技术文档的应用手册部分中、还有一些更复杂的应用手册、介绍了不同波形的创建和 NHET 的使用: www.ti.com/.../technicaldocuments

    最后、有一个使用 NHET 实现高可用性高速计数器(HSC)和脉冲序列输出(PTO)的 TI 参考设计: www.ti.com/.../TIDM-HAHSCPTO

    但愿这对您有所帮助。 我将在收到前团队成员的回复后立即回复您发送的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    因此、事实证明、我们有一份应用手册介绍了如何将 NHET 用于 SENT。 我没有便利的文献编号、但明天会发布。 我们以前有过一次此请求、他们可以使用应用手册在其系统中成功实施发送的请求。

    此外、有关 NHET 的更多信息、请参阅此帖子 e2e.ti.com/.../521596。 具体而言、Anthony Seely 的一篇文章指向一篇白皮书和 HET IDE 的下载页面、该页面还包含指向我之前提到的许多应用手册的链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    该应用手册可在 TI.com 上找到、但在公共视图中隐藏。 我将用一个链接私下给您发送一条笔记。 由于应用手册的原始作者不再在小组中、我将拿起文档并将其发送给我的同事进行审阅。 查看后、我还会将其作为公共应用手册发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的初始请求/问题是否已得到解答? 如果是、您能否验证答案、以便关闭此主题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的