This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:有关未连接引脚的一些问题、以及 VCCPLL 和 nERROR 问题

Guru**** 2445370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65381-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580103/tms570ls3137-a-few-questions-on-unconnected-pins-also-vccpll-and-nerror-questions

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:TPS65381-Q1

大家好、

 

客户提出了一些与连接相关的问题。 您是否介意对以下几点提出一些意见?

 

提前感谢、

比利

 

 

 

我们应该如何处理未使用的 I/O 引脚?  在本主题的数据表中,我唯一能找到的是有关 GPIO 引脚的信息,即 :“内部上拉/下拉允许未使用的 I/O 引脚保持未连接状态”。

 

->但是、其他非 GPIO 引脚的情况如何、这一规则是否也适用于它们、如果它们具有内部上拉/下拉电阻器、那么它们可以保持未连接状态?

 

->对于那些没有内部上拉/下拉电阻的器件、如 AD1IN[0:23]/AD2IN[0:15]、该怎么办? 如果我们不使用 ADC 输入、我们是否可以将其保持未连接状态?

 

->如果不使用 ADC、我们应该对以下 ADC 电源引脚和基准引脚执行什么操作?

 

VCCAD

VSSAD

ADREFHI

ADREFLO

 

->我注意到 ZWT 封装有用于 VCCPLL 的电源引脚、但 PGE 封装没有。 如果没有 VCCPLL 引脚、PGE 封装如何为 PLL 供电?

 

->此外、数据表还指出、nERROR 引脚可用于指示发生的严重错误、并可通过外部监控将 MCU 置于安全状态。  首先、该引脚被归类为 I/O、但描述仅将其描述为指示错误的输出。  该引脚具有什么功能作为输入?

 

->如何将 MCU 置于“安全状态”。 只需将 nPORRST 驱动为低电平吗?

 

->此外,如果已经有内部看门狗功能,看门狗是否会捕获严重错误情况? 那么、在这种情况下甚至需要 nERROR 引脚吗?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Billy、

    [引用 user="BillyO"]->但其他非 GPIO 引脚的情况如何、此规则是否也适用于它们、如果它们具有内部上拉/下拉电阻器、则它们可以保持未连接状态?

    任何具有可用内部拉电阻的引脚都可以保持未连接状态、与 GPIO 相同。 如果没有拉电阻器可用、并且无法将引脚配置为 GIO、则应 根据引脚的未激活状态连接引脚(不包括 ADC 引脚)。 即、如果引脚为低电平有效、将其连接到高电平、 如果高电平有效、则将其连接到低电平。默认输出的引脚应保持悬空并作为输出。即使焊盘是 N/C、也最好始终连接到 PCB 上的焊盘、以最大限度地减少 ESD 注意事项。

    [引用 user="BillyO"]->对于没有内部上拉/下拉电阻的器件、如 AD1IN[0:23]/AD2IN[0:15]、情况如何? 如果我们不使用 ADC 输入、我们是否可以将其保持未连接?

    如果不使用 ADC 引脚、则应将其接地。

    [报价用户="BillyO"]

    >如果不使用 ADC、我们应该对以下 ADC 电源引脚和基准引脚执行什么操作?

     

    VCCAD

    VSSAD

    ADREFHI

    ADREFLO

    [/报价]

    ADC 电源和接地(包括基准)不应保持未连接状态。 这些电压应连接到相应的电压电平。 VCCAD 和 ADREFHI 可分别连接到与 VCCIO 相同的电源轨、而 VSSAD 和 ADREFLO 可接地。

    [引用 user="BillyO"]->我注意到 ZWT 封装具有 VCCPLL 的电源引脚、但 PGE 封装没有。 如果没有 VCCPLL 引脚、PGE 封装如何为 PLL 供电?[/quot]

    VCCPLL 在 PGE 封装内部连接、以便在 BGA 封装中电源直接接合时实现更多功能引脚、因为它更适合器件运行。 这是在 VCCPLL 独立电源的情况下、在更大的封装中实现更快运行的部分原因。

    [引用 user="BillyO"]->此外、数据表中还指出、nERROR 引脚可用于指示发生的严重错误、并可通过外部监控将 MCU 置于安全状态。  首先、该引脚被归类为 I/O、但描述仅将其描述为指示错误的输出。  此引脚具有什么功能作为输入?[/quot]

    nERROR 是一个仅输出引脚。 Hercules 器件已通过 IEC61508和 ISO26262认证、使用 nERROR 引脚对于指示 MCU 内部到外部世界的严重故障至关重要。 在系统级使用 nERROR 信号完全取决于应用、并且取决于系统安全要求。 它可以像我们使用 EVM 和 Launchpad 一样简单地激活 LED 或故障灯、也可以用作监控系统运行状况的监控器模块的输入。

    一种用途是作为 TI TPS65381-Q1配套芯片的输入。 可将配套芯片配置为在系统确定的 nERROR 引脚有效数量上将 RESET 置为有效。  

    [引用 user="BillyO">MCU 应如何进入“安全状态”。 只需将 nPORRST 驱动为低电平?

    安全状态的最终定义由更大的系统级应用决定。 这可能意味着器件已复位并尝试再次启动、但如果启动诊断失败、则会进入紧密循环、这可能意味着器件保持复位状态、这可能意味着子系统断电、并且会关闭一些警报以通知用户。 它实际上取决于系统集成商来定义它是什么。 这需要清楚地了解系统要求以及相关的安全标准。

    [引用 user="BillyO"-->此外,如果已经有内部看门狗功能,看门狗是否会捕获严重的错误情况? 那么、在这种情况下甚至需要 nERROR 引脚吗?[/quot]

    首先、内部看门狗不能无误、会受到常见原因故障的影响。  如果驱动 CPU 和看门狗所在 RTI 中的计数器的时钟子系统出现故障、该怎么办? 每个计时器的时序将同步、并且不会通知任何错误。 此外、看门狗如何知道从 ADC 读取错误值或 RAM 中的某个位置发生位翻转、从而导致路径有效但错误。 看门狗无法捕获许多故障模式(甚至是窗口式看门狗)。 因此、我们在安全手册中概述了大量诊断功能、旨在实现 IEC61508和 ISO26262标准要求的极高诊断覆盖率。 实际上、我们建议的一个非常重要的诊断措施是外部序列感知看门狗。 前面提到的 TPS65381器件还具有一个内置的、用作使用 SPI 的问答看门狗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回答。 我是 Billy 为我发布的问题的发起者。

    我有一些后续 问题。

    您提到了将未使用的 ADC 输入接地。 这些电压应该直接接地或通过电阻器连接?

    如果建议使用电阻器、建议使用多大尺寸的电阻器?

    此外、我们应该将 ADREFHI 直接连接到 VCCIO 和 ADREFLO 直接接地、还是应该使用上拉/下拉电阻器? 如果是电阻器、值是多少?

    谢谢、

    Scott Asher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    虽然没有在 ADC 上放置一个接地电阻器的具体要求、但最好放置足够的滤波器、以确保您不会因接地噪声/干扰而违反 ADC 引脚的任何最低电压要求(绝对分钟)。

    对于 ADREFHI 和 LO、建议使用最佳实践。 有关如何在 HDK 上处理它的示例,请参见以下原理图:  。 请注意、它们包含一个带有0欧姆电阻器的分压器、因此客户可以通过将电阻器替换为大小合适的电阻器来将基准电压调整为所需的值。 我唯一看到的是应该为您考虑的滤波电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Billy、

    如果此主题中的答案充分回答了客户的问题、您能否使用"验证答案"按钮确认有用的内容并关闭主题?