This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/580533/tms570ls0432-tms570ls0432

器件型号:TMS570LS0432

我在使用 IAR Workbench 时遇到此错误

SAT 2017年3月11日23:18:39:堆栈'FIQ_STACK_'的堆栈指针(当前为0x08001000)超出堆栈范围(0x08001100至0x08001200)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pramod、

    遗憾的是、我目前对 IAR 工具集不太熟悉、工作台上也没有安装 IAR 工具集。 在我有机会研究这个问题后、我很快会回来与您联系。

    在平均时间内、您是否已检查以确保堆栈配置 asm 文件中的设置与 IAR 工具设置一致? 是否有需要设置以与代码配置一致的类似存储器映射或链接器文件? 可能还值得与 IAR 就此进行检查、因为这似乎是一个工具配置问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pramod、

    我与一位同事谈到了这个问题。 他们建议您检查*。ICF 文件中的栈大小、并从 IAR IDE 调整大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pramad、

    您是否能够解决您的问题? 如果是、您能否提出解决方案或验证帮助您解决问题的答案?