This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432和 TMS570LS1227休眠电流

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583591/tms570ls0432-tms570ls0432-and-tms570ls1227-sleep-current

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1227

大家好、团队成员

我…跟踪 TMS570LS0432和 TMS570LS1227的休眠电流 请发表评论吗? 我在 DS 中只看到了有关工作模式的信息。

谢谢!

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    Hercules MCU 是高性能 MCU、并非真正设计用于需要低功耗模式的应用。 这些模式仍然可用、但未指定这些模式下的性能、因为预期的泄漏电流数相当高。 由于工艺、电压和温度特性、泄漏电流可能会发生很大变化、因此、如果客户在相对较低的温度范围内使用该器件、 并且对电压具有严格控制、它们可能会在低 mA 范围内看到一些睡眠和打盹电流、但由于器件中的工艺变化、也可能会看到高于预期的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    如果我的帖子足以回答您的问题、您能否使用绿色的"验证"按钮来验证答案、以便关闭主题?