This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:"RAM13奇偶校验逻辑&quot 软件测试;ESM 错误报告吗?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583411/tms570ls3137-ram13-software-test-of-parity-logic-do-esm-error-reports

器件型号:TMS570LS3137

大家好。


我正在阅读 SafetyManual (SPNU511D)。我有疑问。

当"RAM13:奇偶校验逻辑的软件测试(第7.130节)"检测到错误时,是否报告 ESM ?

报告时,设置了哪个频道?


此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    我需要对这种安全机制进行一些额外的研究、以便更全面地了解其意图。 但是,我关于这个问题的专家目前在假日办公室外。 一旦我有机会与他核实,我就会与你回来。 他定于下周回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    我与我们的一位器件专家讨论了这一点、他们建议通过使用 RAMCTRL 寄存器的 ADDR_奇 偶校验覆盖位来反转器件全局奇偶校验选择所选的奇偶校验方案、可以通过软件测试地址和控制 PU 奇偶校验逻辑。 这应该会产生一个奇偶校验错误、这是因为 RAM 包装程序与 CPU 处于一个相反的奇偶校验机制(全局器件奇偶校验机制)。 结果将是一个地址奇偶校验错误(模块级标志和地址捕捉以及系统级 ESM 寄存器标志组2、通道10或12取决于地址位置和 BxTCM 位置)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    如果以上答案充分解决了您的问题、请验证答案、以便关闭主题。