This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:如何进行错误捕捉(包括外设从机错误捕捉)- L2/L3互连?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583733/tms570ls3137-what-to-do-error-trapping-including-peripheral-slave-error-trapping---l2-l3-interconnect

器件型号:TMS570LS3137

大家好。

我正在阅读 SafetyManual (SPNU511D)。 我有疑问。

"INC1:错误捕捉(包括外设从机错误捕捉)- L2/L3互连"。

这个安全机制是我应该做什么?

 我是否需要源代码来监控发生的错误?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    这种类型的错误通常会导致器件异常-数据中止或预取中止、具体取决于触发中止的访问类型。 至于在中止处理程序中如何处理这一问题、则由应用程序决定、但也取决于中止源。 很多时候、确定这种情况的唯一方法是通过检查 CPU 寄存器、而在器件级是不可能的。 唯一的方法是将器件置于安全状态或执行复位以重新启动。 在对复位进行剧烈的输出之前、对逻辑上的功能执行软件测试可能是有益的、以确保检测逻辑也没有故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    如果上述帖子回答了您的问题、请使用验证来指示此情况、以便关闭主题。