This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:如何使用跳线为 ADC#39;s 提供输入电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584018/tms570ls0432-how-to-use-jumper-to-give-input-voltage-to-adc-s

器件型号:TMS570LS0432

在 TMS570LS0432 Display_ADC 演示中、是否有方法使用跳线为其中一个 ADC 提供非零电压、以验证 ADC 正在读取并报告 正确的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    您使用的是哪款开发板? LaunchPad 还是 HDK?

    如果您使用的是 Launchpad、则 Booster Pack 接头上提供了可使用的 ADC 通道。 可以在相关的 wiki 页面上的以下链接中找到接头的引脚分配:

    为方便起见、我将其包含在该主题中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nolan、

    如果我的帖子回答了您的问题、请验证它、以便我们可以关闭主题。