This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129EKCPDT:我正在寻找 EKC-LM3S811套件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/585084/ccs-tm4c129ekcpdt-i-am-looking-for-ekc-lm3s811-kit

器件型号:TM4C129EKCPDT
主题中讨论的其他器件:EKC-LM3S811EKS-LM3S811TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、所有:

我正在使用 CCS6.0来调试现有项目。  将 TI EKC-LM3S811用作仿真器所需的项目。  但该 EKS-LM3S811已停产。  

是否有人可以向我提供/销售此仿真器或建议?  

谢谢你

Allyson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    怀疑工程将 EKC-LM3S811用作"JTAG 仿真器"的"方向"是由于工程非常旧!

    您肯定可以将(非常)可用(且成本低廉)的 TM4C123 LaunchPad 用作"JTAG Pod "(而不是仿真器)来(同时)调试和编程您的 TM4C129。   (您的(旧/旧)项目中可能未建议这样做、因为 TM4C "尚不存在!")

    TM4C123 LPAD 生成非常真实的 JTAG 信号电平和时序-它们不是"仿真的!"   (即、词语/语言具有含义-此处太多"允许-因此允许"这种模拟器滥用...)