This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:CS 引脚 ADC161S626EVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC161S626EVM, EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584134/ccs-ek-tm4c1294xl-cs-pin-adc161s626evm

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:ADC161S626EVMTM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试通过 BoosterPack 1引脚上的 SSI 使用 TI 的 Booster Pack ADC161S626EVM 和 LaunchPad、但在 PIN_MAP.h 中、 CS 没有正确的配置引脚、即引脚 PE4上的 SSI2FSS。 相反    、该库在位于 BoosterPack 2引脚的引脚 PD2 (#define GPIO_PD3_SSI2CLK 0x00030C0F)上具有 SSI2FSS。 如何连接/配置电路板中的 CS 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在 EK-TM4C1294XL Launch Pad 上使用 ADC161S626EVM、请将 PA7配置为 SSI2CLK、将 PD7配置为 SSI2DAT1 (MISO)。 PD6、SSI2XDAT0 (MOSI)未使用。 您可以将 PE4配置为数字输出以执行 CS 功能。 我建议您将 PE4驱动为低电平、然后在 SPO=1和 SPH=1时以传统 Freescale SPI 格式进行两次9位传输。 最后、drivePE4输出高电平。 您需要重新汇接16位数据、方法是从第一次传输中获取至少7个有效位、并将它们从第二次传输中预挂起到9个位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    非常感谢您的回复。 它确实对我有所帮助。

    我不熟悉 SSI 的一些内容。 因此、为了确保我处于正确的路径。 我必须手动(在代码中)将 PE4变为高/低电平以激活/停用 CS、对吧?

    原因、正如我在 TM4C1294ncpdt 的数据表中看到的、GPIO PE4没有 SSI 功能 FSS、但可以将其设置为 SSI1XDAT0、这对我来说是不可行的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您理解正确。 使 PE4成为输出高电平的 GPIO、然后使其成为 GPIO 输出低电平、成为 ADC 转换期间的有源芯片选择、最后将其恢复为高电平