This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:哪个算法用于 CRC-Module 选项"TCP 校验和"?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584965/tm4c1294ncpdt-which-algorithm-is-used-for-the-crc-module-option-tcp-checksum

器件型号:TM4C1294NCPDT

尊敬的所有人:


是否有人可以评论我从客户那里得到的以下问题?

在 CRCCTRL 寄存器描述中、位[3:0]可被配置为0x8以生成一个"TCP 校验和"。

用于此 TCP 校验和计算的算法是什么?

谢谢、

BR、

Matthias