This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TI-RTOS 之外的 tivac Wifi 上的 HTTP/S

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584188/tm4c1294ncpdt-http-s-on-tivac-wifi-with-out-ti-rtos

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

1) 1)我们正在使用 https://cx.c 和 httpcli.h 通过以太网发送 HTTP 和 HTTP、其工作正常。

2) 2)因此、对于不使用 https://cx.c 和 httpcli.h 的 WiFi、我们尝试发送 HTTP 和 HTTPS 方法。 但我们面临2个问题。

(i)。 创建 WiFi 套接字时如何转换主机名("www.example.com

    如果我们使用的是 IP 地址  sl_Htonl ("192.xxx.x.xx") 、则没有问题。

 

此致、
Raghu DS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghu、

    这似乎是本机以太网驱动程序问题、而不是 NDK 问题。
    我继续将其移至器件论坛、希望它能在那里获得更快的响应。