This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123BE6PZ:从休眠模式唤醒时出现 RTC 周期问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584900/tm4c123be6pz-rtc-tick-problem-while-waking-up-from-hibernate

器件型号:TM4C123BE6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123

尊敬的所有人:

我使用的 TM4C123具有备用电池和 hibenate 模式使能功能。 在我的应用中、只要电源关闭、器件就会进入休眠状态、当电源恢复时、器件会切换回电源状态。 在整个过程中、我们希望 RTC 正常工作。 现在、在我们当前的开发中、它可以正常工作、但在某些情况下、我们观察到当它在休眠和正常模式 RTC 周期之间切换时、它停止工作。

解决这个问题的方法是、当我们关闭电源并断开电池连接时、即 TM4C123的电源重启开始工作。 但是、根据我的了解、当它从休眠状态唤醒时、它也只是一种电源重启。 那么、我们在这两个方面都缺少什么不同呢?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 VDD 被移除之前、您能告诉我 HIBCTL 寄存器的值吗? 我假设您已设置 CLK32EN 和 PWEN、但 RTCWEN 已清除。 此外、查看 VDD 和 WAKE 引脚上的电压在被移除然后恢复时的表现。 当 VDD 恢复时间过短而无法正确重新启用休眠模式时、VDD 被移除时的电压反冲可能会产生唤醒。