This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:直接通过 USB 编程?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584564/tm4c1290ncpdt-program-by-usb-directly

器件型号:TM4C1290NCPDT

是否可以 直接使用 USB (ICDI)对控制器进行编程?目前、我们正在使用 JTAG 进行编程。我们需要两个选项。请分享详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以通过 USB 对空白 TM4C 器件进行编程。 如果器件中没有有效的堆栈指针或复位矢量、ROM 引导加载程序将配置 USB 端口作为 USB DFU (器件固件升级)器件进行响应。 以下是有关 TM4C 引导加载程序的信息: www.ti.com/.../spmu301d.pdf