This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Tiva c 系列未在 Windows 8中检测到 USB 器件

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584058/ek-tm4c1294xl-tiva-c-series-is-not-detecting-as-a-usb-device-in-windows-8

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我非常高兴能用  Code Composer Studio 的 Tiva c 系列开发板开始我的第一个代码。 我正在使用 Windows 8、但无法获取被识别为任何 USB 设备。

我已尝试此社区提供的所有帮助和支持。 我完成了以下操作  

1.禁用驱动程序签名实施。

2.禁用防火墙。(Norton AntiVirus)

3.使所有隐藏的设备显示在设备管理器中,并尝试 使用 Stellaris FTDI-2_06_00驱动程序更新其驱动程序(我似乎不知道)。  

 我从未在电路调试器中使用 Stellaris 命名的器件管理器中检测到任何带有黄色标记的器件。

请帮助我 解决这个问题,我为此投入了4个小时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感受您的疼痛。 可能是供应商员工直到周一才返回这里。 (美国时间)如果时间太长-我将在下面概述"行动方针":

    在此论坛(最顶部)顶部有一个搜索框。 片刻之前、我输入了"Windows 8"、并显示了30多篇过去的帖子-所有这些帖子都报告了您的问题。 (我找到了一个结果为绿色的"验证答案"复选标记-您可能希望先打开该复选框-查看是否存在解决方案(真正)。)

    我们的团队通过保持 w/Win 7...避免了这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是一个可能会有所帮助的较旧线程:
    e2e.ti.com/.../820610
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我来说不起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是您安装的驱动程序吗? www.ti.com/.../stellaris_icdi_drivers
    以下是 Stellaris ICDI 的快速入门指南: www.ti.com/.../spmu287c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    问题是 我的 Windows 8 PC 甚至没有检测到它。 我先从指南开始,然后执行了每个步骤。 我也更改了 USB 电缆,但 没有结果。在设备管理器的 PC 中,从未 检测到 Tiva 板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,我的电脑检测到我的设备。
    我第三次更换了 USB 电缆、它对我来说很有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决。

    一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这是个好消息。 我完全不知道自己的想法。