This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:ARM_15.12.3.LTS

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584459/compiler-tms570ls3137-arm_15-12-3-lts

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

在编译工程期间、我遇到错误:

CortexR4:GEL:调用函数之前必须连接目标

 

含义。 如何解决该错误。

 


相关信息

Shanakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检查项目的调试选项。 确保启用了'Auto Run and Launch Options'的'Launch Options'下的'Connect to the target on debugger startup '选项

    此致、