This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:具有 DMA 的 SPI (非 MibSPI)

Guru**** 2587635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584316/ccs-tms570ls1227-spi-not-mibspi-with-dma

器件型号:TMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

从何处下载通过 DMA 使用 SPI 的示例? 我试图自己弄清楚它、但它不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    抱歉、我们没有提供与 DMA 兼容的 SPI 的示例代码。 DMA 配置与应用手册中提到的用于 SCI 的设置类似。

    www.ti.com/.../spna213.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang 您好!

    感谢您的回答。 我已经看到了这个示例。 我对 SPI 也是如此、但它不起作用。 DMA 发送1帧(设置 FTC 中断标志)、然后进程冻结。 SPI 允许生成 DMA 请求(INT0中的位 DMAREQEN)。
    SPI 轮询模式工作正常、但我需要使用 DMA。