This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-570LC43:功率损耗检测

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584023/launchxl2-570lc43-power-loss-detect

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43

大家好、

是否有任何可能的方法来检测 Launchpad 或 HDK 上的功率损耗? 我是说、我想将最后一个电子用于
关闭文件、并以正确的方式同步闪存盘。

此致、Szilárd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lovas、

    这需要使用电源监控器来监控5V 电压。 如果5V 电源降至指定阈值、则监控器的输出会进入 MCU 中断引脚以警告 MCU、MCU 将立即将数据写入闪存。这还需要 一个大电容器来缓冲一个位的功率。

    我们的 HDK 和 Launchpad 没有用于监控功率损耗的电路。

    此致、

    问  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 QJ!

    此致、Szilárd