This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:TMS470系列编程器架构终端软件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS470MF06607, TMS470MF04207, TMS470MF03107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583171/tms470mf06607-tms470-family-programmer-schema-end-software

器件型号:TMS470MF06607
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMS470MF04207TMS470MF03107
我需要 TMS470系列的编程器架构和软件。

请帮帮我。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    您使用的是什么程序设计器? 所有用于编程的 TI 工具都不需要架构(CCS 和 Uniflash)、因此我假设您使用的是第三方工具或自定义工具;这是正确的吗?

    您是否与编程器的制造商进行过核对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMS470R1VF288PZA  


    此 TMSxxxxxxx 用于汽车立体声系统。 我希望在不删除它的情况下进行读取和写入。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    我很困惑吗? 您最初询问 TMS470MF06607的编程器信息、但现在询问的是 TMS470R1VF288PZA 器件的编程器信息? 您是否正在使用此产品进行开发?

    此器件为 NRND、当前可用的工具将不支持该器件。  我建议您改用 TMS470MF04207或 TMS470MF03107。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法准确地告诉您。

    谢谢。。。