This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从何处为 LM3S6965以太网板安装 Stellaris 驱动程序?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584263/from-where-to-install-stellaris-drivers-for-lm3s6965-ethernet-board

 我 正在使用 Keil 4和 Window 7 PC。我想下载 tje 程序,但由于 未 安装 Stellaris 驱动程序,我无法下载。 我尝试使用联机选项进行更新、但失败了。 是否有人能为我提供下载驱动程序的链接

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Angad、您好!

    我已将其移至 Sitara 论坛、因为该器件是 NRND。
    此论坛适用于以太网 PHY。

    此致、
    Ross
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以尝试此 链接、但如果未成功、请不要责怪我、因为器件是 NRND。