This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570LS0432显示 ADC 演示出现问题

Guru**** 2753205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584033/tms570ls0432-problems-with-tms570ls0432-display-adc-demo

器件型号:TMS570LS0432

当您运行此演示时、它永远不会完成转换。 在其中的代码和指令之后、它开始转换并阻止。 是否有任何关于如何让 ADC 在本演示中实际返回读数的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我让它完成转换。 所以我已经超过了这个。 但是、是否有人告诉我 AdRefLO 和 AdRefHI、以便我可以将计数缩放到电压中。 奇怪的是、手册提到这些限值100次、但实际上并未为其提供值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nolan、

    在我们的大多数器件中、有单独的外部引脚可供使用、因此只要基准低输入和基准高输入保持在数据表指南范围内、用户就可以定义它们。 在 LS0432以及其他低端100引脚封装的 Hercules 器件上、我们选择将基准和电源引脚连接在一起、以便在器件上提供更多功能引脚。 这意味着在此器件上、ADREFLO 固定为 VSSAD (接地)、ADREFHI 固定为 VCCAD (3.3V? 取决于 LaunchPad 上的电源- LaunchPad wiki 上提供了原理图)。