This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:使用 TM4C129ENCPDT 时 Enet_IO 示例困难。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/584036/tm4c129encpdt-difficulty-with-enet_io-example-using-tm4c129encpdt

器件型号:TM4C129ENCPDT

 我正在使用 tm4c129exl 评估套件并尝试运行 enet_io 示例。 我将 DHCP 更改为静态 IP 模式、 代码如下所示:

lwIPInit (g_ui32SysClock、pui8MACArray、
(192u << 24)|(168u << 16)|(1 << 8)| 137、
(255u << 24)|(255u << 16)|(255u << 8)|(0)、
(192u << 24)|(168u << 16)|(1U << 8)|(1)、
IPADDR_USE_STATIC); 

当我在 Web 浏览器中输入 IP 地址时、我可以访问该页面、但当我单击控制演示1或2时、页面始终会刷新、如图所示。

 是否有任何想法、我应该怎么做来解决这个问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的帖子标题是否会改进为:"Enet_IO 示例使用 TM4C129ENCPDT 时遇到困难?"?

    重复 MCU 的器件型号-如现在所示-无法识别您的问题-因此不可能引起其他人的兴趣...   (您可以轻松编辑标题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您接受并实施该建议。

    在"技术广告"领域工作-这里的所有人都必须努力销售他们的帖子。 作为最长的访问时间之一(以及更早的 LMI 论坛)、可以轻松地注意到、良好的"标题"通常会产生最快、最高质量的响应。 有一个"空白/空白"标题-我知道大多数人会"跳过"该帖子-相信该帖子的内容(同样)"不鼓舞人心"。

    现在到您的问题-公司/我不使用4C129器件、但我可以向您推荐此论坛的"搜索功能"。 我希望您在输入"enet_io"之前-以及之后加上 MCU 器件型号-将生成许多针对您的请求的帖子。

    现在、您的主题/标题/标题非常清晰-当供应商代理返回(我怀疑星期一)时、我相信他们会注意到-并且适当感兴趣的/Enet_IO 合格的供应商代理将做出回应... 祝您有机会、我是 AMI……