This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT PJ1引脚作为 U3Tx

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583676/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-pj1-pin-as-u3tx

器件型号:TM4C1294NCPDT

你(们)好。

我计划将 PJ1与替代函数 U3Tx 结合使用、但阅读数据表:

"■慢速 GPIO 引脚:这些引脚提供2mA 的驱动强度、并且设计为对敏感
电压输入。 以下 GPIO 端口引脚采用慢 GPIO 引脚设计:
–PJ1"

我必须驱动6N137二极管、所以我的问题是 、2mA 限制是否也适用于配置为 U3Tx 的 PJ1、或者仅适用于用作 PJ1 GPIO 的情况。 我应该改用 PA5吗? (具有12mA 电流能力的备选 U3Tx 引脚)。

谢谢、

B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Bruno、
    UART 传输应进入专用驱动器、或直接进入另一个使用 TTL 电平的接收器-通常需要很少的电流。 我不熟悉您为 UART Tx 提议的解决方案、但如果您确实需要高电流、这可能会带来风险(不可靠)。
    焊盘上的限制将适用于其任何用途、而不仅仅是 GPIO。
    现在、至于"您应该使用 PA5"吗? 如果可以、在考虑上述因素后、请确保使用限制较少的焊盘。 器件上有100多个引脚、因此最好将特殊/受限引脚保留为最后的解决方案。
    谢谢
    Bruno Saraiva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6N137是光耦合器、因此您必须在考虑 CTR 在器件寿命期间的降级的情况下测量驱动电流的尺寸。 因此、必须具有更高的电流。 另一个问题是该器件即将停产、一些提供商已经不建议将其用于新项目。

    但任何其他光耦合器的 CTR 降级问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很容易将成本添加到其他人的 BOM 中、但在这种情况下、使用额外的晶体管来驱动光耦合器可能是个好主意、不是吗? 并获取 Petrei 的提示、找到一个不是 NRND 的提示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家提供的信息。 从未见过此 UC NRND (TI 在哪里展示?  谁是推荐的新替换产品?)。 我已经有一个与该控制器一起运行的产品、我将扩展当前的硬件。

    另一方面、我可以添加一个74HC04作为逆变器、并从其输出而不是直接从 uC 引脚馈入光耦合器二极管。 我目前有电阻器将6N167二极管的电流限制在大约12mA。 引脚的限制、但在参数内部、可以有10年的安全工作时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过注意到您的 MCU 未处于"NRND"状态来改变您的心律。 (其他海报将光耦合器称为 NRND。)
    您对 HC 器件的使用是明智的-您可以(偶数)并行输出来提供(偶数)更多的电流驱动...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fascendini、
    Petrei 提到6N137是 NRND、而不是 MCU!
    至于引脚驱动能力、请注意、还涉及其他事项: 虽然您刚才提到、可以使用一个引脚实现12mA 电流、但 MCU 每侧输出的总电流以及所有 GPIO 输出的总电流都存在限制。 因此、使用这些12mA 电流绝不是一个好做法。 如果您的目标是这10年、请继续添加晶体管。
    谢谢
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、我读错了那句话。 以为他说的 UC 是 NRND…… :D 我要在设计中添加一个74HC04,这将成为一个诀窍。 感谢您提供的所有信息!