This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设置 ADC 时钟速度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583962/setting-adc-clock-speed

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我的任务是通过软件设置 ADC 时钟速度。 我不认为这是直接可设置的、但希望我能就此问题获得任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nolan、

    修改 ADCCLK 设置的最简单方法是使用 Halcogen、请参阅下面的剪辑:

    但是、如果您不想使用 Halcogen、则有一个预分频寄存器输入、用于为 VCLK1/(预分频器+1)= ADCLK 设置分频器。 如需更多信息、请参阅技术参考手册的 ADC 寄存器部分。 此外、数据表中指定了最小采样和转换时间、因此必须注意选择不违反数据表中规定的规格的设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢 Chuck。