This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:ADC 精度问题

Guru**** 2587785 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578680/tm4c1294ncpdt-problems-with-adc-accuracy

器件型号:TM4C1294NCPDT
Hi,
I'm doing some tests with EK-TM4C1294XL evaluation board using its ADC but the captured samples are too inaccurate, as you can see in the histogram bellow. 
I would like to know what are your opinions about the possible reasons to this happening. 
Bellow you can see the code I'm using and other related files.

The code is bellow :

#include 
#include 
include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/adc.h"
#include "driverlib/interrupt.h"

#include "driverlib/pin_map.h"#include "driveride_timers/idtidt.0001uidt_states #include "out_idt/idt.idt/idt.idt.0001u.idt/idt.0001u.000_0001u.idt/idt/idt_000u.idt/idt/idt_000u.idt_000u.void #include #include
"out_0001u.idt_0001u.idt/idt/idt/idt/idt.000_000u.000u.h













、

void #include #include "out_000u.idt.000u.idt/idt.000u.idt.







int main (void){

/*控制变量*/
State_t Current_state = SAMPLING;
uint32_t amostra_ADC_0[1];
uint32_t 计数器= 0;

//将时钟设置为以120MHz 运行*/
g_ui32SysClockSet (((sctl_XTAL_25MHz)|
SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL |
SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);
ADC_INIT ();
ConfigureTimer();

while (1){
switch (current_state){
case sampling:
while (!ADCIntStatus (ADC0_BASE、3、false));

// Cleaning after astra
Intar (ADC0_state*;
disabling inceedsamples*




= ADC100*;asure


= ADC0 = ADC000_asure = ADC0、ADC000+;禁用 ADC100*= ADC0 =





当前值;ADC0 = ADC0;0 = ADC100*= ADC_





//问题就在这里!!!!
SysCtlPeripheralDisable (SYSCTL_Periph_TIMER0);
CURRENT_STATE = END_FLAG;
break;

case END_FLAG:
//此处打开 LED 以标记结束
SysCtlEnable (SYSCTL_PERIPH_GPION);
GPIOPINTypeGPIOOutput (GPIO_PORTn_BASE、GPIO_PINT_1
、GPIO_PORTn_PIN_1);GPIOP1_PIN_PIN_1引脚 GPIO_PIN_1);
CURRENT_STATE = IDLE;
break;

case Idle:
break;

}


返回0;
}

void ADC_init (void){
//启用外设 ADC0 */
SysCtlPeripheralEnable (sysctl_Periph_ADC0);

//启用端口 E 以读取 ADC0中的值*/ SysCtlPeripheralEnable (sys_Periph_ADC0


);//将 GPIO_PIN_PIN_0 (GP_0)引脚读取 GPIO_PIN_0 (0);// GPIO_PIN_PIN_PIN_0 (以读出 GPIO0* GPIO_PIN_PIN_PIN_PIN_PIN_PIN_PIN_0值



/*在 ADC0中配置采样序列3 */
ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE,3,
ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);

/*在 ADC0*/
ADCequenceStepConfigure 中配置步骤(ADC0_BASE,3,
0,(ADC_CTL_CH3 | ADCK_IE | ADC0*/ ADCK_BASE*





);

/ ADC0 (ADCK_ENABLE_BASE)*/ ADC0,启用 ADCK_ENABLE/ ADC0,ADCK_ENCH 0*中断*/ ADCK_ENABLE/ ADC0*;ADC0 (ADCK_ENCH)* 0)


void Timer0ISR (void){
//清除全模式中计时器0模块的计时器中断*/
TimerIntClear (TIMER0_BASE、TIMER_TINA_TIMEOUT);
ADCProcessorTrigger (ADC0_BASE、3);
}


void ConfigureTimer (void){
/*启用定时器0外设*/
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_TIMER0);

/*允许使用处理器中断*/
IntMasterEnable();

/*将计时器配置为使用32位周期计时器*/
TimerConfigure (TIMER0_BASE、TIMER_CFG_PERIODICASE);

/*设置计时器加载值*/
//我们只使用计时器,因为我们需要32位计时器*/
/*这里我们有1ms */
TimerLoadSet (TIMER0_BASE、TIMER_A、g_ui32SysClock/1000);

/*我们在这里将 ISR 设置为计时器0 */
TimerIntRegister (TIMER0_BASE、TIMER_A、Timer0ISR);

/*允许定时器0中断*/
//我们只使用 timera,因为我们使用的是全带模式*/
IntEnable (INT_TIMER0A);

/*在完全模式下启用 timer0中断*/
/*当出现超时情况时会出现*/
/*再次使用计时器 A,因为我们使用的是全屏模式*/
TimerIntEnable (TIMER0_BASE、TIMER_TINA_TIMEOUT);

/*启用计时器*/
计时器启用(TIMER0_BASE、TIMER_A);
}

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑"不准确"是由电噪声造成的。 在 EK-TM4C129XL 上、模数转换电源和(默认情况下)基准电源连接到数字电源。 此外、电路板的设计不能很好地将屏蔽信号引入模数转换器输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、感谢您的回答! 在不使用硬件或软件平均值的情况下、我是否可以做些什么来降低噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在不添加硬件滤波的情况下、我唯一能想到的是进行多次测量并选择模式(最常出现的值)。 只有当信号变化非常缓慢且需要更长时间(更多时间和更多 CPU 交互)时,此功能才起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jamelly Ferreira">要做的事情... 为了降低噪声、不使用硬件或软件平均值?[/quot]

    Bob 的评论是有人提出的-但我不相信"放弃硬件"(根据您的报价)是明智的选择。   

    如果您允许(部分)添加外部硬件:

    • 尽可能靠近 MCU ADC 输入引脚的小值陶瓷电容(0.01µF μ F)通常可改善 ADC 结果。
    • 您还应努力(合理地)将模拟电压源的输出阻抗与 MCU 的 ADC 输入阻抗进行匹配。
    • 如果感觉(真的)冒险、您可能会在 MCU 的 VDDA 和电路板的 VDD 之间施加一个小型铁氧体磁珠。  (小电容也会有所帮助。)

    如果您寻求(最小化)对 MCU 板的干扰、则应在尽可能靠近评估板输入接头的位置实现这些陶瓷电容器和阻抗匹配。   遗憾的是、铁氧体磁珠在"吻吻" VDDA 时效果最佳。

    该供应商(和其他供应商)以(极低)成本提供此类评估板、以吸引最大的兴趣/使用。   通常-(必要)绕过精细细节以最大限度地减小电路板尺寸和成本...