This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:向 ESM 提交 DCC 错误报告

Guru**** 2318620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583473/tms570ls3137-dcc-error-report-to-esm

器件型号:TMS570LS3137

大家好。

我将故障注入测试设置为"CLK3:双时钟比较器"。

写入计数器0和计数器1的无效值、由 DCC1状态寄存器指示错误。
但是、ESM 错误组1 Channel30 指示 DCC 1错误未被置位。

您知道原因吗?

是否有通知 ESM 的设置? 我想获得一些建议。

-故障注入时的 DCC1寄存器

- 故障注入时的 ESM 寄存器

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arriy、

    如何执行测试? 您只是写入计数器寄存器吗? 您实际上没有测量时钟源吗? 以下是 TRM 关于 DCC 和 ESM 错误生成的陈述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck
    感谢你的答复。

    我没有调用"dccInit ();"
    当这个函数被执行时、一个错误被通知给 ESM。
    很抱歉给我造成了麻烦。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arriy、

    绝对没有任何麻烦。 这就是我们在这里的目的、通过发布它、我希望可以节省大量调试时间。