This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:在发布示例之前是否确实检查过编译?

Guru**** 2588575 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583091/ek-tm4c1294xl-really-checked-about-build-before-releasing-examples

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我尝试构建;

C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip

但我遇到如下错误;

>>编译失败
subdir_rules.mk:30:目标'startup_ewarm.obj'的配方失败
"./startup_ewarm.c",第35行:警告#163-D:无法识别#pragma
"../startup_ewarm.c",第67行:错误#7:无法识别的令牌
"../startup_ewarm.c",第67行:错误#66:期望值为";"
"./startup_ewarm.c",第89行:警告#78-D:此声明没有存储类或类型说明符
"../startup_ewarm.c",第89行:错误#66:预期为";"
"./startup_ewarm.c",第89行:错误#7:无法识别的令牌
"./startup_ewarm.c",第220行:警告#12-D:解析在出现前一个语法错误后在此处重新启动
"./startup_ewarm.c"、第263行:警告#179-D:函数"NmiSR"已声明但从未引用
"./startup_ewarm.c",第281行:警告#179-D:函数"FaultISR"已声明但从未引用
"./startup_ewarm.c"、第299行:警告#179-D:函数"IntDefaultHandler"已声明但从未引用
"./startup_ewarm.c",第67行:警告#179-D:变量"pui32stack"已声明但从未引用
在编译"../startup_ewarm.c"时检测到4个错误。
gmake:***[startup_ewarm.obj]错误1

那么、在发布之前、您是否确实检查了构建? 以及如何解决该误差?

此致、

Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我按如下方式设置 include 搜索路径;

    "${CG_TOOL_ROOT}/包含"
    "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178"
    "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_party"
    "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_party\lwip-1.4.1\aps"
    "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_party\lwip-1.4.1\src\include "
    "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_party\lwip-1.4.1\src\include\IPv4"
    "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_party\fatfs\src"
    "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\third_party\lwip-1.4.1\ports\Tiva-tm4c129\include"
    "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl"
    "C:\Users\J100044214\workspace_v7\test_enet"

    我在检查构建错误后搜索了 DIRS 并将其添加到条目中。 这不是工作的核心部分,但需要很长时间。 请考虑为 include 创建依赖项列表、并简化 include 结构、设置冗余的 include 列表会使您感到沮丧。

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此链接 中:e2e.ti.com/.../583044 您使用 CCS 构建项目、但您使用 startup_ewarm.c 该文件必须与 IAR 工具一起使用。 对于 CCS、您必须将 startup_ccs.c 添加到项目中。 正如 Markel 在上述链接中告诉您的、成功的最佳方法是将项目导入工作区。 请转到 Project | Import Project 执行此操作、成功检查所有工程属性以查看如何添加路径的示例。

    Eclipse/Windows 在绝对长路径处理方面存在一些问题、因此建议使用并使用相对路径。 可以在 Eclipse 中完成、右键单击路径(根路径除外)、然后从打开的弹出菜单中选择相对路径选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我现在遇到以下错误消息;
    e2e.ti.com/.../2140890

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否导入 UART-echo 等更简单的项目并成功编译/链接?

    这是为了检查/验证 lwip 示例中的是系统错误还是简单错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我尝试导入一些项目如下:
    enet_lwip:正如我已经描述的那样、NG。
    你好:好的
    看门狗:好的
    UART_echo:好的
    Blinky:好的

    是否应该卸载 TivaWare 并重新安装以进行检查?

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不需要、无需重新安装 Tivaware。

    您是否还成功编译/链接了这些示例? 验证是否存在其他一些隐藏问题。

    如果您知道如何构建所有示例、则可以尝试从命令行构建、这会在 Tiva 中构建所有示例并花费很长时间、或者从零开始构建程序、这有点困难。 (我没有/使用 CCS 7.x 、因此我无法告诉您在哪里查找元数据问题、抱歉)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    >您是否还成功地编译/链接了这些示例?
    OK@上一条消息表示"can be done"(构建完成、没问题)。

    首先、我尝试从头开始制作项目、只需将源代码复制到新文件夹并制作新项目。 但我不知道包含和链接"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip"工程的信息。 你和其他人告诉我导入项目、所以我现在就导入了。 如果可能、请在此处告诉我相关信息、我将再次尝试从头开始制作项目。

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以查看 enet-uIP 示例吗? 我注意到实际版本与以前版本的.cproject 文件之间存在差异-我想知道它是系统版本还是在实际版本中缺少某些内容(文件比以前版本短)。  

    对于从头开始的新项目-可以轻松地将 lwip 的大文件夹添加为符号链接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takano、

    为了验证它是否正常工作、我使用 CCS 版本:7.0.0.00043导入了项目"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip"、并正确导入和编译了该项目。

    选择"File"->"Import"、然后选择 CCS Projects"

    选择"下一步"、然后将此路径"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_lwip"粘贴 到目录"选择搜索目录"字段中、然后按"Enter"

    您应该会在"Discovered projects"框中看到"enet_lwip"。

    选择"Finish"。  现在应该导入该项目、并且您应该能够按原样构建该项目。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我使用了版本7.0.0.00045、现在我更新到  版本7.1.0.00016、之后没有问题。

    我确实看到通过导入 enet_lwip 项目完成了构建。

    非常感谢你们!

    此致、

    Takano