This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570* PCB 布局建议

Guru**** 2588435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582423/tms570-pcb-layout-recommendations

你(们)好

我在跟踪有关 TMS570 PCB 布局指南/建议的文档方面获得了一些帮助。  

不在数据表或参考手册中(我无论如何都能看到)。 在本论坛中、搜索词"PCB"或"布局"时、我也感到惊讶。  

非常感谢。

Jim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    遗憾的是、除了数据表中包含的信息外、我们没有包含 PCB 布局建议或设计指南的特定文档。 我也搜索了"准则",几乎所有这些都指向与我上面所说的类似的答案。 我们目前的一般建议是在进行 PCB 布局时采用最佳做法。 具体而言、应使滤波器电容器、旁路电容器和 ESD 结构等尽可能靠近引脚。

    我们有几份隔离式应用手册、讨论了 TPS65381的连接、ADC 源阻抗注意事项、12位 ADC 接口注意事项等问题 如需查看应用手册的完整列表、请访问 :www.ti.com/.../technical-documents.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Chuck

    感谢您对此进行深入研究。

    很高兴听到我的 searchFU 技能没有失败、但另一方面、令人失望和惊讶的是、听到 TI 没有为整个系列(嗯、我认为 TMS 和 RM 是多个系列)编写一份文档。

    感谢您对应用手册的建议。 我还将学习 LaunchPad/HDK 原理图、前提是假设(希望这次这是一个很好的假设)他们的设计考虑到了最佳实践!

    此致

    Jim。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我认为 LaunchPad 或 HDK 不适合"最佳实践"、因为 LaunchPad 必须设计为极低的成本并由 USB 总线电源供电运行、  HDK 被设计成通过开关的分路由所有信号以支持芯片上的所有不同选项-这两个选项都不代表您可能想要的。  我们没有"系统设计"指南。  

    所以我只想看一下 LaunchPad 和 HDK、就只看一个功能问题的指南、比如"它们是如何连接到该物理层的。" 而不是像"他们在哪里放置旁路电容器"这样的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony

    你知道如何破坏美好的一天! ;)

    好的、很高兴我提到了 launchpad/HDK 方面。 我不相信他们的设计是"完美的"、但您暗示他们可能离得远一些。 然后"小心地继续"。

    谢谢。

    Jim。