This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:能否将正常 SPI 器件与 HDK 相连?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583546/tmds570ls31hdk-can-i-connect-normal-spi-device-with-hdk

器件型号:TMDS570LS31HDK

MibSPI 似乎是德州仪器(TI)的术语。 MibSPI 与 SPI 有何区别?

物理层是相同的、对吧? 能否将标准 SPI 器件连接到 MibSPI 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manivannan、

    是的、MibSPI 是 TI 特定的术语、它只是表示它是缓冲 SPI、它允许对 SPI 通信进行某些自主处理并将接收到的数据放入缓冲区组呼叫传输组。 底层机制仍然是标准 SPI、该模块可用于我们称为兼容模式的模式、该模式可绕过缓冲并允许 SPI 作为正常 SPI 运行。 在缓冲或兼容模式下、外部器件将按照任何正常 SPI 通信方案进行连接。