This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:请列出所需的头文件

Guru**** 2588015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583044/ek-tm4c1294xl-please-make-a-list-for-header-files-required

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我尝试在 CCS 上构建 enet_io 示例、但设置有问题(Open project -> Build project is not work)。

因此、我创建新项目并将文件复制到项目中、然后遇到链接错误、我不知道项目中必须包含哪个文件。

没有文件依赖项列表、因此我使用属于错误消息的文本搜索软件来搜索文件。 这需要时间进行搜索并尝试设置。

如果可能、请考虑制作依赖项列表以构建示例工程。

我遇到如下链接错误;

未定义的首次引用
符号
------ --------
DecodeFormString ./main.obj
FindCGIParameter ./main.obj
GetCGIParam ./main.obj
LocatorAppTitleSet ./main.obj
LocatorInit ./main.obj
LocatorMACAddrSet ./main.obj
PinoutSet ./main.obj
UARTStdioConfig ./main.obj
UARTprintf ./main.obj
http_set_cgi_handlers ./main.obj
HTTP_SET_SSI_handler ./main.obj
httpd_init ./main.obj
io_get_animation_speed ./main.obj
io_get_animation_speed_string ./main.obj
io_get_ledstate ./main.obj
io_init ./main.obj
io_in_led_on ./main.obj
io_set_animation_speed ./main.obj
io_set_led ./main.obj
lwIPInit ./main.obj
lwIPLocalIPAddrGet ./main.obj
lwIPTimer ./main.obj
usnprintf ./main.obj
usprintf ./main.obj

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

必须包含哪些文件或如何为其设置链接?

此致、

S.Takano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano、

    尝试导入 enet_IO CCS 项目。 转至 Project->Import CCS Projects。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在导入时遇到了以下消息、没有任何努力(只需导入项目);

    错误:无法解释工程'enet_lwip'的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。

    我不知道。
    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 Code Composer Studio
    版本:7.0.0.00043

    此致、
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takano、

    我能够在 CCSV7上导入 Enet_IO 并进行构建、没有错误。

    您在哪里安装了 Tivaware? 确保将其安装在默认文件夹位置"C:\ti"。

    -克尔