This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于启用错误引脚屏蔽?

Guru**** 2316350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581283/tms570ls3137-about-enable-to-mask-of-error-pin

器件型号:TMS570LS3137

你好。

我使用的是 TMS570LS3137、并且阅读了技术参考手册(SPNU499B)。

不可能屏蔽由于向 ESM 组3报告的错误而输出的错误信号,不是吗?

 我可以使用任何操作进行屏蔽吗?

是否可以屏蔽每个模块的配置寄存器中的错误引脚行为?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    ESM 组3通道表示最高严重程度的错误。 大多数组3错误会导致 CPU 中止、无需向 CPU 发送额外的中断请求。 组3错误始终将 ERROR 引脚输出置为有效。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    感谢你的答复。

    好的。 我了解到组3错误始终将 ERROR 引脚输出置为有效。 无法禁用。

    组2也是? 我是否能够禁用错误引脚输出?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    错误也始终将错误引脚输出组2置为有效。 这是正确的吗?
    我参考"图12-1。 方框图"和"表12-1。 《ESM 中断和错误引脚行为》、技术参考手册(SPNU499B)中、原以为是这样的。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arriy、

    数据表中提供了以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck

    感谢您的回答。

    此致