This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123微控制器的兼容显示器

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/583108/tm4c123gh6pm-compatible-displays-for-tm4c123-microcontrollers

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123GH6PGE

我在手持设备中使用 TM4C123GH6PM 微控制器。 我想知道这款微控制器的兼容小型显示器。

显示示例:SSD1306、SSH1106

我想使用上面或类似的 OLED 显示屏。

有人能不能建议我在哪里可以找到这些显示器的库、或者是否有任何其他适用于 TM4C 控制器的显示器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解 过 DK-TM4C123G 开发板? 它有一个 TM4C123GH6PGE 器件、此器件由 SPI 连接至一个96×64彩色 OLED 显示屏、CFAL964B-F-B1。 在 TivaWare 库中有许多使用此显示的示例。 TivaWare 中还有一个图形库、可定制为不同的显示。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个最近的主题、其中包含有关该主题的大量互动:

    e2e.ti.com/.../2079781

    布鲁诺