This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:40°C 测试时的 CAN 总线错误

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1230H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582956/tm4c123ge6pm-can-bus-errors-at-40-deg-c-testing

器件型号:TM4C123GE6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C1230H6PM

您好,

我的定制产品使用烤箱来测试我们的器件。

他们使用的是 TM4C1230H6PM、我们面临 CANBUS 错误。

在加热组件时、CANBUS 冻结、通信停止。

他们需要 TI 团队提供紧急帮助、以便充分了解问题并进行调试。

加热器在烤箱上加热、加热温度高达35-40oC。

此致、

阿丽克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要更多信息才能提供帮助。 您可以通过电子邮件直接与我联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ariel Pickholz26"]...电路板 加热到35-40°C -导致 CANBUS 冻结...[/quot]

    您能否详细说明"CANBUS 冻结"的范围?

    • 仅 CAN_TX 暂停
    • 仅 CAN_RX 暂停
    • 两个 CAN_TX/RX 暂停
    • CAN 信号继续-但形状错误或"关闭频率"

    您是否在"正常"温度期间和温度升高时监控 CANBUS 信号的"位宽"?   该"位宽"是否随温度升高而变化?

    我们在客户电路板上遇到过这种情况-通常(但并非总是)采用了不正确的晶体旁路电容器-并且这些移位电容器值随温度变化而变化。

    您可能还希望"输出 MCU 系统时钟的分频副本"(通过将计时器引脚配置为输出)并监控该频率以确保稳定性。

    采用简单的"Blink LED"将确认 MCU (其他)方面保持功能(在较高的温度下)。 -未提供此类数据...

    而且-一如既往-我们不会被告知此问题是在多个电路板上发生-还是仅在一个电路板上发生。  单板异常是"没有乐趣"-应使用多个板并报告结果...