您好!
我正在进行一个使用 USB 鼠标/键盘控制机械臂的项目、我的搭档和我在过去的一周里一直在努力尝试通过 TM4C MCU 上构建的 USB 设备端口连接 USB 鼠标并进行连接。
到目前为止、我们将 R25和 R29短接以使 USB 器件能够接收电源、并将 R14上方的两个引脚(中间和右侧)短接。
到目前为止、当我们将 USB 鼠标插入电路板时、它会使红色 LED 指示灯闪烁一秒钟、然后熄灭并保持熄灭状态。 但电路板上的 PWR LED 仍然保持亮起、因此电路板仍从 USB 端口接收电源。
我们使用了"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\USB_OTG_mouse"中的示例、并尝试使其适用于 EK-TM4C123GXL 板。
如果有人对我们的布线方式有任何建议、如果有任何示例适用于我们的特定电路板、请告知我们! 此外、如果由于我们使用免费软件试用版而出现任何许可问题、请告知我们这是否可行、以及我们是否应该继续。
这是我们当前的系统概述:
提前感谢!
谢尔登