This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230E6PM:主/从模式下的 TM4C1230 SPI 最大速度

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582908/tm4c1230e6pm-tm4c1230-spi-max-speed-in-master-slave-mode

器件型号:TM4C1230E6PM

您好!

SPI 主从模式的最大速度是多少? 它们是否会有所不同?

我看到这篇文章、似乎最大速度是40MHz、对吧?

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:
    这是数据表中显示的内容。

    输出时钟 SSInClk 的频率由定义:
    SSInClk = SYSCLK /(CPSDVSR *(1 + SCR))
    注:系统时钟或 PIOSC 可用作 SSInClk 的时钟源。 当
    SSI 时钟配置(SSICC)寄存器的 CS 域配置为0x5、PIOSC 配置为0x5
    选择作为源。 对于主控模式、系统时钟或 PIOSC 必须至少为
    比 SSInClk 快两倍、但 SSInClk 不能比快
    25 MHz。 对于从机模式、系统时钟或 PIOSC 必须至少快12倍
    而 SSInClk 的速度限制为 SSInClk 不能超过6.67MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果我需要在从模式下能够以25MHz 接收 SPI 数据的 MCU。 你有什么建议吗? TM4C129系列?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:
    这来自 TM4C129数据表。 因此、25MHz 的从模式是不可能的。

    输出时钟 SSInClk 的频率由定义:
    SSInClk = SYSCLK /(CPSDVSR *(1 + SCR))
    注:SYSCLK 或 ALTCLK 用作 SSInClk 的源、具体取决于 CS 域的设置
    SSI 时钟配置寄存器(SSICC)中的配置。 对于传统主机模式、
    使用时、SYSCLK 或 ALTCLK 必须至少比 SSInClk 快两倍
    SSInClk 不能超过60MHz 的限制。 SYSCLK 或 ALTCLK
    必须至少比 SSInClk 快12倍。 在从器件传统模式下为最大值
    SSInClk 的频率为10MHz。