This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Project Enet_s2E -什么是正确的 PCB? (文件 telnet.c)

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582830/ek-tm4c1294xl-project-enet_s2e---what-is-right-pcb-file-telnet-c

器件型号:EK-TM4C1294XL

文件 telnet.c 第2428行

在文件 telnetAccept (    void *arg、struct tcp_pcb *pcb、err_t err)中,telnet.c 位于第2428行,用作"tcp_Accepted" PCB 的参数。

根据 文件.../lwip-1.4.1/doc/rawapi.txt 中的 Adam Dunkels 声明,第150行:“注意:传递的 PCB 必须是侦听 PCB,而不是传递的 PCB
接受回调!"

请说什么是对的?

谢谢

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    我会将您的问题提交给创建 S2E 示例的应用手册作者。 他目前不在办公室。 请预计会有一些延迟。