This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:器件未编程

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, EK-TM4C1294XL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581098/tm4c1294kcpdt-device-not-getting-programmed

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XLUNIFLASH

通过 Blackhawk XDS100V2进行编程时遇到问题。

 

使用的器件:TM4C1294KCPDT。

 

错误消息的 PFA 屏幕截图。

 

请帮助我们立即解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C129处于什么板上? 它是新的定制板吗? 如果是、请检查电源、3.3V 和1.2V 以及 GND 连接。 确认振荡器正在运行。 最后仔细检查 JTAG 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bob、

    这是一个新的定制板。 我们已经交叉检查了3.3V、1.2V 和 GND 连接,所有连接都正常。

    振荡器工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些建议:

    要检查您的问题是否与 XDS100有关:

    -您能否使用您的接口对任何其他电路板进行编程? 是否确定驱动程序已正确安装并正常工作?

    -不是很常见,但连接到集线器的长 USB 电缆往往会带来麻烦。

    要检查您的电路板是否存在问题:

    -您能否使用"简单"接口对其进行编程(我的意思是使用 EK-TM4C1294XL Launchpad 通过 ICDI 对您的电路板进行编程)?

    您是否尝试解锁 JTAG 端口?

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您仔细检查 JTAG 连接。 如有需要、请发布原理图图片、其中显示了您使用的 JTAG 连接。 然后验证您的目标配置。 我假设您使用 XDS100v2-USB 和 TM4C129xx 创建了自己的目标配置。 它应该与下图类似:

    如果配置看起来正常、当您按下"Test Connection"按钮时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bob、

    该问题在几天前已解决、并对 TM4C 进行了编程。

    但现在它再次开始显示相同的错误。

    这是否是控制器的问题? 还是与 JTAG 编程器一起使用? 无法正确决定。

    此外、复位不是来自 JTAG 连接器。 但它能够对不同的设计板进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您对电路板进行编程时、是否尝试过上述"测试连接"? JTAG 信号对反射和串扰非常敏感。 TCK 线路上的反射将导致微控制器看到额外的时钟边沿、并且我们与 JTAG 编程器不同步。 这通常被视为间歇性问题。

    JTAG 编程器不需要器件"复位"、因为扫描可生成系统复位。 14引脚 TI 接头上不提供器件复位功能。 测试复位(nTRST)是 JTAG 状态机的复位。 根据编程器的软件、这个信号也许不会被置为有效、这是因为 JTAG 测试复位状态也可通过扫描实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bob、

    已检入备用 PC、设备正在编程、我认为它的驱动程序有问题。

    我使用 Uniflash 加载程序。

    但我卸载了所有驱动程序并重新安装了,尝试了,但似乎没有编程。

    再次检查正在编程的另一台 PC。

    您能帮您解决这个问题。 我更新了驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、再说一次、
    如果您可以检查并回答我在3月15日早些时候提出的4个调查问题、这将有助于找出问题的原因。
    布鲁诺