This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:提高 USB 传输速度以获取 ADC 数据

Guru**** 2591760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/582429/ccs-tm4c129encpdt-increasing-speed-in-usb-transmision-to-get-adc-data

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 DMA ADC 将数据以最快的速度发送到 USB 缓冲器、然后将数据发送到 PC、在不进行数据削减的情况下、我可以实现的最大采样率为每秒64000个样本。 我正在使用 ULPI 模块(USB3300)来实现"高速"、但正如您看到的、64000 x 12 = 768000位/秒、甚至不是兆位/秒。 如何提高我的侧杆速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergio、
    请看这两篇文章、它们可能会解答您的问题。

    e2e.ti.com/.../2003527
    e2e.ti.com/.../1452417
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、ULPI 工作正常、问题是(我应该在第一篇文章中对此进行解释)为了实现数据的持续采集、我将发送小数据包、每次转换32个 ADC 样本、我不会遇到 ULPI 问题、 我想知道如何提高系统速度、现在我通过 DMA 将 ADC 传递到 USB 缓冲区、有没有比"USBBufferDataWritten"更快的方法将数据发送到 PC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 ADC 采样频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不是 USB 专家。 也许您可以首先检查您的主机在枚举期间是否将 MCU 识别为 HS 器件。