This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:无法遵守安全库

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/581793/rm57l843-safety-library-can-not-be-complied

器件型号:RM57L843

大家好、

我正在使用 IAR7.40、我想使用 IAR 测试安全库。 添加安全库的头文件后、我遇到了很多错误、如下所示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yue、

    这些是在中的头文件中定义的 hal\include。 请包含此目录以 #include 搜索路径。 或者将这些头文件(sl_reg_xx.h)复制到您的 目录。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我包括了如下所示的路径、但问题仍然存在!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我们的私人论坛上所指出的、在安全库中支持 IAR 工具方面存在差距、将在定于2017年第2季度发布的下一个版本中解决这一问题。